Importer des chaînes de texte exportées depuis un tableur Excel

Vous pouvez importer des chaînes de texte dans une application à partir d'un tableur Excel.
Conditions préalables
  • Assurez-vous que l'application dans laquelle vous allez importer du texte n'est pas en cours de modification.
  • Créez une sauvegarde du texte disponible actuellement dans votre application en l'exportant. Vous pourrez ainsi restaurer le texte d'origine dans l'application si une erreur apparaît lors de l'importation ou si vous annulez l'importation avant qu'elle ne soit terminée.
Pour importer des chaînes de texte à partir d'un tableur Excel
  1. Dans la boîte de dialogue
    Configuration de la langue
    , cliquez sur
    Importer
    .
  2. Dans la boîte de dialogue
    Opération d'importation
    , sélectionnez
    Importer les chaînes depuis un tableur Excel dans toutes les langues de l'application définies dans le tableur
    .
  3. Sélectionnez le fichier à partir duquel importer les chaînes de texte.
    CONSEIL:
    L'opération d'importation à partir du tableur Excel inclut chaque ligne du tableur jusqu'à rencontrer une ligne vierge, et chaque colonne jusqu'à rencontrer une colonne vierge. Aucun des éléments placés après cette ligne ou cette colonne vierge n'est importé.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal