Enregistrer le fichier texte Unicode modifié dans Excel
Lorsque vous avez terminé la modification d'un fichier texte exporté au format Unicode dans Excel, enregistrez le fichier dans Excel.
Pour enregistrer le fichier texte Unicode modifié dans Excel
- Dans Excel, sélectionnezEnregistrer sousdans le menuFichier.
- Assurez-vous queTexte Unicode (*.txt)est sélectionné dans la zoneEnregistrer sous le type, puis cliquez surEnregistrer.
- Quand le message apparaît, indiquant que le fichier peut contenir des éléments qui ne sont pas compatibles avec le texte Unicode et vous demandant si vous voulez garder le classeur dans ce format, cliquez surOui. Cela enregistre le fichier sans le fermer.
- Fermez le fichier dans Excel. Lorsque vous êtes invité à enregistrer les modifications, cliquez surEnregistrer. Vous pouvez alors enregistrer le fichier en utilisant son nom d'origine ou en spécifiant un nouveau nom.
- Cliquez surOuià l'invite du même message que celui décrit à l'étape 3.CONSEIL:
- Si un fichier texte Unicode a été ouvert et enregistré dans Excel et que vous l'ouvrez dans le Bloc-notes, vous remarquerez que les guillemets doubles qui limitent les définitions de chaîne ont été supprimés pour la plupart des chaînes.
- Les définitions de chaîne qui contiennent des guillemets doubles ou d'autres caractères incorporés qu'Excel traite comme des caractères spéciaux (tels que des virgules) sont entourées de guillemets doubles. Tous les guillemets doubles incorporés auront été convertis en paire de guillemets doubles. L'assistant d'importation-exportation de chaînesFactoryTalk Viewimporte correctement tous les guillemets.
Fournir une réponse