Modifier un fichier texte exporté au format Unicode dans le Bloc-notes

Vous pouvez modifier un fichier texte exporté au format Unicode dans le Bloc-notes.
Pour modifier un fichier texte exporté au format Unicode dans le Bloc-notes
  1. Ouvrez le fichier dans le Bloc-notes. Les sept premières lignes du fichier expliquent pourquoi il ne peut pas être modifié. Les chaînes de texte pouvant être modifiées sont entourées de guillemets doubles.
  2. Effectuez les modifications requises pour traduire les chaînes.
  3. Dans le menu
    Fichier
    , sélectionnez
    Enregistrer sous
    . Assurez-vous ensuite que l'option
    Documents texte [*.txt]
    est sélectionnée dans la zone
    Enregistrer sous le type
    et qu'
    Unicode
    est sélectionné dans la zone
    Encodage
    . Enregistrez le fichier en gardant son nom d'origine ou en spécifiant un nouveau nom.
  4. Fermez le fichier et le Bloc-notes.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal