Importer des chaînes de texte à partir d'un fichier texte Unicode
Vous pouvez importer des chaînes de texte dans une application à partir d'un fichier texte Unicode.
Conditions préalables
- Assurez-vous que l'application dans laquelle vous allez importer du texte n'est pas en cours de modification.
- Créez une sauvegarde du texte disponible actuellement dans votre application en l'exportant. Vous pourrez ainsi restaurer le texte d'origine dans l'application si une erreur apparaît lors de l'importation ou si vous annulez l'importation avant qu'elle ne soit terminée.
Pour importer des chaînes de texte à partir d'un fichier texte Unicode
- Dans la boîte de dialogueConfiguration de la langue, sélectionnez la langue à importer, puis cliquez surImporter.
- Dans la boîte de dialogueOpération d'importation, sélectionnezImporter des chaînes depuis un fichier Unicode dans<RFC1766>.
- Sélectionnez le fichier à partir duquel importer les chaînes de texte.
Fournir une réponse