Configurer les connexions globales Date et heure
Utilisez l’onglet
Date et heure
de l’éditeur de Connexions globales
pour configurer les connexions globales Date et heure.Pour configurer les connexions globales Date et heure
- Dans l'ongletDate et heure, dans la zoneIntervalle d'affichage de date et d'heure (secondes), entrez la fréquence de mise à jour des valeurs de date et d'heure depuis le terminal vers la source de données.
- Dans la zoneFréquence maximale de mise à jour (secondes), sélectionnez la fréquence maximale à laquelle la source de données doit fournir des données aux connexions globales.La fréquence s'applique à tous les points spécifiés dans Connexions à distance, y compris les points utilisés dans Expressions distantes. Lors de l'exécution, tous les points sont immédiatement mis à jour lorsque les connexions globales sont lancées, quelle que soit la fréquence de mise à jour.
- Affectez un point aux connexions locales :
- Les valeurs de toutes les connexions locales affectées sont mises à jour en fonction de l'intervalle d'affichage de la date et de l'heure indiqué à l'étape 1.
- Affectez un point ou une expression aux connexions distantes :
CONSEIL:
Pour annuler l'affectation d'un contrôle, sélectionnez le contrôle dans la colonne
Points
ou Expression
, puis effectuez l'une des opérations suivantes :- appuyer de façon répétée sur la toucheRetour arrièrede votre clavier pour supprimer l'affectation d'un caractère à la fois ;
- cliquer deux fois et à deux reprises pour mettre le texte en surbrillance, ensuite appuyer surEffacerouRetour arrièrepour supprimer l'affectation entière en une fois.
Fournir une réponse