Date et heure du terminal distant
Vous pouvez affecter un point analogique ou binaire ou une expression à ce contrôle. L'application lit la valeur de ce contrôle et, lorsqu'elle devient non nulle, met à jour l'horloge interne du terminal de l'application avec les valeurs de l'année, du mois, du jour du mois, de l'heure, de la minute et de la seconde du terminal distant. Seuls les éléments temporels auxquels sont affectés ces contrôles sont utilisés pour mettre à jour l'horloge interne.
Fournir une réponse