Mois du terminal distant

Une fois le contrôle de la date et de l'heure du terminal distant déclenché, l'application lit la valeur correspondant au mois (1-12) de la source des données et met à jour l'horloge interne du terminal de l'application.
Affectez un point analogique ou une expression.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal