Jour du mois du terminal distant
Une fois le contrôle de la date et de l'heure du terminal distant déclenché, l'application lit la valeur correspondant au jour du mois (1-31) de la source des données et met à jour l'horloge interne du terminal de l'application.
Affectez un point analogique ou une expression.
Fournir une réponse