Je ne peux pas mettre à jour les raccourcis de périphériques dans FactoryTalk Linx

Cause possible et solution :
  • Aucun compte d'ordinateur n'a été créé pour l'ordinateur hébergeant le serveur de périphériques
    Rockwell Automation
    .
    Même si la politique de sécurité
    Exiger des comptes d'ouverture de session sur tous les postes clients
    est désactivée, vous devez toujours créer des comptes ordinateurs pour tous les ordinateurs hébergeant les serveurs — par exemple les serveurs de terminal, les serveurs de périphérique
    Rockwell Automation
    (
    FactoryTalk Linx
    ), les serveurs de données
    OPC
    , les serveurs d'alarmes et d'événements de points ou les serveurs IHM. Sans les comptes d'ordinateur serveur, le serveur
    FactoryTalk
    Network Directory ne peut pas localiser ces serveurs sur le réseau et la configuration des serveurs à partir des ordinateurs client sur le réseau est impossible.
  • L'ordinateur client qui modifie le raccourci du périphérique s'est peut-être déconnecté de
    FactoryTalk
    Network Directory.
    Assurez-vous que l'ordinateur client et l'ordinateur serveur
    FactoryTalk
    Network Directory sont connectés et se reconnaissent mutuellement sur le réseau.
  • FactoryTalk
    Network Directory a été restauré récemment.
    Vérifiez que le nom de l'ordinateur de
    FactoryTalk Linx
    est correct, puis redémarrez l'ordinateur qui exécute
    FactoryTalk Linx
    .
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal