Réseaux et périphériques

Symptômes des problèmes liés au contrôle de la sécurité du réseau et périphériques :
  • Impossible de créer, modifier ou supprimer un nom logique
  • Impossible de mettre à jour les raccourcis de périphériques dans
    FactoryTalk Linx
  • Problèmes de ligne visuelle avec Remote Desktop Services
  • Les réseaux et les périphériques ne s'affichent pas correctement
  • La sécurité pour les réseaux et périphériques ne fonctionne pas comme prévu
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal