Paramètres de Connector

  1. Dans l'
    FactoryTalk Administration Console
    , cliquez avec le bouton droit de la souris sur une instance d'OPC UA Connector, puis sélectionnez
    Propriétés
    .
  2. Dans , sélectionnez
    Paramètres de Connector
    .
Utilisez
Paramètres de Connector
pour définir le nom et le nom d'hôte d'un
FactoryTalk Linx
OPC
UA Connector.
Paramètre
Description
Nom
Définit le nom unique du
FactoryTalk Linx
OPC
UA Connector.
Le nom s'affiche dans l'arborescence de l'application
FactoryTalk
et est inclus dans le chemin complet du point pour tous les points fournis par OPC UA Connector. Une fois que le nom a été créé, il ne peut plus être modifié.
Ordinateur hébergeant
FactoryTalk Linx
OPC
UA Connector
Définit le nom d'hôte de l'ordinateur hébergeant
FactoryTalk Linx
OPC
UA Connector. Un ordinateur hôte ne peut exécuter qu'une seule instance d'OPC UA Connector.
Utilisez Localhost pour exécuter OPC UA Connector sur le même ordinateur que l'interface utilisateur de UA
FactoryTalk Linx
OPC
Connector ou recherchez et sélectionnez un autre nom d'hôte ou une autre adresse IP dans
FactoryTalk Directory
pour exécuter OPC UA Connector sur un ordinateur distant.
Fournir la redondance à l'aide d'un serveur secondaire
Active ou désactive le mode Redondance en cochant ou décochant la case correspondante. Cette case est seulement disponible lorsque FactoryTalk Directory est défini sur Réseau.
Lorsque cette case est cochée, l'onglet
Redondance
apparaît. Gérez les configurations de redondance dans l'onglet
Redondance
, puis redémarrez OPC UA Connector.
Conserver la configuration lors de la désinstallation
Détermine s'il faut conserver ou ignorer votre configuration lors de la désinstallation de FactoryTalk Linx OPC UA Connector. La case est cochée par défaut.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal