Éléments à prendre en compte après la modification du nom d'hôte d'un poste de travail
Pour garantir la fonctionnalité du système après la modification du nom de l'ordinateur hébergeant Connector, procédez comme suit :
- Mettez à jour l'Adresse du clientsur lesServeurs OPC UAsi la connexion inverse est activée.
- Régénérez le certificat sortant.Le serveur OPC UA doit approuver le nouveau certificat si nécessaire.
- Vérifiez le nom d'hôte dans lesParamètres de Connectorsi vous utilisez Localhost pour exécuter Connector.
- Modifier le nom de l'ordinateur dans FactoryTalk Network Directory. Pour plus de détails, consultez l'Aide de FactoryTalk Services Platform.
Fournir une réponse