Propriétés étendues

Les propriétés étendues sont une fonctionnalité du contrôleur Logix qui vous permet de définir des informations supplémentaires, telles que les unités d'ingénierie, les identificateurs d'état, pour les composants de votre projet de contrôleur dans la version 21.00.00 ou ultérieure de
Studio 5000 Logix Designer
. Une fois configurées, les valeurs des propriétés étendues peuvent être distribuées aux clients locaux et distribués, tels que la version 9.00.00 de
FactoryTalk View
.
CONSEIL:
Les propriétés étendues de points ne sont pas prises en charge par
FactoryTalk Design Studio
version 2.01.00 ou versions antérieures, de sorte que de nombreuses propriétés étendues de points récupérées auprès des contrôleurs ne sont pas disponibles dans les contrôleurs chargés par
FactoryTalk Design Studio
. Toutefois, certaines propriétés étendues générées par
FactoryTalk Linx
sont disponibles pour les contrôleurs chargés à la fois par
Studio 5000 Logix Designer
et
FactoryTalk Design Studio
.
Les propriétés étendues ne sont disponibles que pour le logiciel
FactoryTalk
et le
PanelView Plus
.
Vous pouvez utiliser des propriétés étendues pour définir des informations supplémentaires sur un point ou une structure de points. Vous pouvez également utiliser des propriétés étendues pour des types de données définis par l'utilisateur, des tableaux ou d'autres structures de données complexes. Actuellement, les propriétés étendues sont prises en charge pour les contrôleurs
ControlLogix
avec la version 21 de micrologiciel ou ultérieure.
Bien que FactoryTalk Linx puisse lire les propriétés étendues de points, ces attributs ne prennent pas en charge les opérations d'écriture. En raison de FactoryTalk Live Data, le client pourra recevoir les valeurs, mais il ne pourra pas les modifier.
Propriétés étendues des points des contrôleurs Logix
Nom de la propriété
Description
Version intermédiaire prise en charge
Contrôleurs Logix (version)
Contrôleurs PlantPAX (version)
.@Description
Chaîne de texte comprise entre 0 et 512 caractères qui contient les textes descriptifs, tels que définis dans Studio 5000 Logix Designer.
FactoryTalk Linx
V6.00
Versions 30 et ultérieures
V33 et ultérieures
.@EngineeringUnit
Chaîne de texte comprise entre 0 et 80 caractères qui représente les unités de mesure associées à un point ou à une structure de point ou à un membre de tableau.
FactoryTalk Linx
V6.20
Versions 30 et ultérieures
V33 et ultérieures
.@Min
Valeur minimale (faible) d'un point ou d'une structure de point ou d'un membre du tableau. Cette propriété est utilisée avec la propriété .@Max pour créer une limite supérieure et une limite inférieure pour un point DINT, INT, LINT, SINT et REAL. Cette valeur prend le même type que le point auquel elle est associée.
Non
Versions 30 et ultérieures
V33 et ultérieures
.@Max
Valeur maximale (élevée) d'un point ou d'une structure de point ou d'un membre du tableau. Cette propriété est utilisée avec la propriété .@Min pour créer une limite supérieure et une limite inférieure pour un point DINT, INT, LINT, SINT et REAL. Cette valeur prend le même type que le point auquel elle est associée.
Non
Versions 30 et ultérieures
V33 et ultérieures
.@State0
L'identificateur État 0 associé au point ou à la structure de point ou au membre du tableau. Elle est utilisée avec la propriété .@State1 pour décrire deux états d'un point BOOL. L'identificateur est limité à 80 caractères.
FactoryTalk Linx
V6.20
Versions 30 et ultérieures
V33 et ultérieures
.@State1
L'identificateur État 1 associé au point ou à la structure de point ou au membre du tableau. Elle est utilisée avec la propriété .@State0 pour décrire deux états d'un point BOOL. L'identificateur est limité à 80 caractères.
FactoryTalk Linx
V6.20
Versions 30 et ultérieures
V33 et ultérieures
CONSEIL:
Les propriétés étendues de points du contrôleur Logix ne sont disponibles que pour les contrôleurs chargés par
Studio 5000 Logix Designer
.
Propriétés étendues de points de l'instruction du processus du contrôleur PlantPAX
Nom de la propriété
Description
Catégorie de points
Version intermédiaire prise en charge
Contrôleurs PlantPAX (version)
.@Library
Associe des instructions avec une bibliothèque d'affichage pour l'appel de façade.
Type
FactoryTalk Linx
V6.20
V33 et ultérieures
.@Instruction
Associe le nom de l'instruction pour l'appel de façade.
Type
FactoryTalk Linx
V6.20
V33 et ultérieures
.@Label
Etiquette qui apparaît sur le symbole IHM graphique.
Type et élément
FactoryTalk Linx
V6.20
V33 et ultérieures
.@Area
Nom de zone pour la sécurité basée sur les zones dans l'IHM.
Type
FactoryTalk Linx
V6.20
V33 et ultérieures
.@URL
URL (Uniform Resource Locator) pour l'accès au contenu de l'aide depuis l'IHM.
Type
FactoryTalk Linx
V6.20
V33 et ultérieures
.@Navigation
Chemin d'accès à une autre source d'informations. Par exemple, un lien vers un document ou un site Web.
Element
FactoryTalk Linx
V6.20
V33 et ultérieures
CONSEIL: Les propriétés étendues de points de l'instruction de processus du contrôleur
PlantPAx
ne sont disponibles que pour les contrôleurs chargés par
Studio 5000 Logix Designer
.
Propriétés étendues de points FactoryTalk Linx
Nom de la propriété
Description
Version intermédiaire prise en charge
.@Name
Chaîne de texte comprise entre 0 et 512 caractères qui définit le nom du point dans l'application client.
FactoryTalk Linx
version 6.20.00
.@Quality
Valeur représentant l'état de communication du point de base. Reportez-vous à Attribut pour les codes de qualité et leur signification.
FactoryTalk Linx
version 6.20.00
.@Timestamp
Date/heure de la dernière réception du point de base. Chaîne correspondant au format Année/Mois/Jour/Heure/Minute/Seconde qui définit l'heure de récupération des données du client par le serveur de données
FactoryTalk Linx
.
FactoryTalk Linx
version 6.20.00
.@Scope
Chaîne qui définit l'accès au contrôleur et au programme d'un point.
FactoryTalk Linx
version 6.20.00
.@Description
Chaîne de texte personnalisée comprise entre 0 et 512 caractères définie dans
Studio 5000 Logix Designer
pour fournir des informations descriptives sur un point. Celui-ci peut contenir une description affectée directement à l'élément de point ou une description générée automatiquement à l'aide d'autres informations de description utilisant le mécanisme de description pass-through
Studio 5000 Logix Designer
.
FactoryTalk Linx
version 6.60.00
.@Shortcut
Chaîne définissant la référence de raccourci. Il peut s'agir de zones/sous-zones de l'application FactoryTalk et du nom du serveur
FactoryTalk Linx
. (Par exemple, /Area/subarea:FactoryTalk Linx:[ShortcutName])
FactoryTalk Linx
version 6.60.00
CONSEIL:
Les propriétés étendues de point
FactoryTalk Linx
sont disponibles pour les contrôleurs chargés à la fois par
Studio 5000 Logix Designer
et
FactoryTalk Design Studio
.
Pour plus de définition sur les propriétés étendues, reportez-vous à l'
Aide en ligne de
Studio 5000 Logix Designer
.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal