Attribut
À partir de la version 6.20.00,
FactoryTalk Linx
fournit des attributs qui aident à définir les propriétés des points. Notamment :- @Nom
- @Qualité
- @Horodatage
- @ÉtendueCONSEIL:Pour utiliser ces attributs surFactoryTalk View SE, utilisez l'un des types de raccourcis suivants :
- Processeur
- Redundant Controller Path
- Contrôleur redondant ControlLogix
PourFactoryTalk View ME, utilisez l'un des types de raccourcis suivants :- Processeur
- Redundant Controller Path
Utilisez le format
TagName.@Attribute
. Par exemple, tag1.@Name
où :- tag1est le point du contrôleur. Dans une application client, par exemple une application IHM, les utilisateurs peuvent uniquement voir la valeur du point.
- .@Nameest l'attribut name qui aide à définir le nom du point.
Les attributs suivants sont disponibles pour définir les propriétés supplémentaires d'un point :
- .@Name :Chaîne de texte comprise entre 0 et 512 caractères qui définit le nom du point dans l'application client.
- .@Quality: Valeur représentant l'état de communication du point de base. Le tableau suivant répertorie les codes de qualité et leur signification :ValeurDescription0Mauvaise4Mauvaise - Erreur de configuration du serveur8Mauvaise - Non connecté12Mauvaise - Défaillance du périphérique16Mauvaise - Défaillance du capteur20Mauvaise - Dernière valeur réussie connue24Mauvaise - Défaillance commune28Mauvaise - Hors service64Incertaine68Incertaine - Dernière valeur utilisable80Incertaine - Capteur imprécis84Incertaine - Unités d'ingénierie dépassées88Incertaine - Valeur provenant de plusieurs sources192Bonne216Bonne - Valeur de remplacement locale, valeur forcéeCONSEIL:Pour obtenir la valeur de la qualité (par exemple,[New_shortcut]Tag1.@Quality), la point de base[New_shortcut]Tag1doit être également ajouté à l'application client.
- .@Timestamp: Date/heure de la dernière réception du point de base. Chaîne correspondant au format Année/Mois/Jour/Heure/Minute/Seconde qui définit l'heure de récupération des données du client par le serveur de donnéesFactoryTalk Linx.CONSEIL:Pour obtenir la valeur de l'horodatage (par exemple,[New_shortcut]Tag1.@Timestamp), la point de base[New_shortcut]Tag1doit être également ajouté à l'application client.
- .@Scope :Chaîne qui définit l'accès au contrôleur et au programme d'un point. Par exemple,[New_shortcut]MainProgram:Program1.Tag1.@Scoperenvoie l'accès programme[New_shortcut]MainProgram:Program1.
Fournir une réponse