Lire les propriétés étendues des contrôleurs en ligne sur les affichages IHM

Avec la version 5.90.00 ou une version ultérieure de
RSLinx Enterprise
(renommée
FactoryTalk Linx
avec la version 6.00.00), vous pouvez accéder aux propriétés étendues des points
Logix 5000
depuis les contrôleurs
Logix 5000
dotés de la version 21 de micrologiciel ou ultérieure. Avec cette fonctionnalité,
FactoryTalk Linx
lit les propriétés étendues définies dans la version 21.00.00 et ultérieures de
Studio 5000 Logix Designer
et les distribue aux clients
FactoryTalk View
SE et ME. Les valeurs des propriétés étendues sont disponibles pour une utilisation par les affichages HMI
FactoryTalk View
.
Pour lire les propriétés étendues des contrôleurs en ligne sur des affichages IHM
  1. Dans la version 21.00.00 ou ultérieure de
    Studio 5000 Logix Designer
    , ajoutez des propriétés étendues à un point (ou un type de données défini par l'utilisateur) du contrôleur cible
    ControlLogix
    .
    Pour plus d'informations sur l'ajout de propriétés étendues à un point (ou à un type de données défini par l'utilisateur), reportez-vous au
    Manuel de programmation d'E/S des contrôleurs et de données de points
    Logix 5000
    .
  2. Dans la version 2.90.00 ou ultérieure de
    FactoryTalk Administration Console
    (ou la version 9.00.00 ou ultérieure de
    FactoryTalk View Studio
    ), ouvrez votre application et accédez au (ou créez un) serveur
    FactoryTalk Linx
    .
  3. Dans l'éditeur
    Communication Setup
    , définissez un raccourci avec le type de raccourci
    Processor
    et connectez-le au contrôleur cible
    ControlLogix
    .
  4. Dans votre application, utilisez le format
    TagName.@ExtendedProperty
    pour lire les valeurs, où
    TagName
    est le point du contrôleur et
    ExtendedProperty
    est la propriété de point étendue. Par exemple,
    [Raccourci]SodaCIPTanks.Water.Value.@Min
    .
    Les éléments suivants de propriétés étendues du point peuvent être utilisés :
    • .@Description
       : Chaîne de texte comprise entre 0 et 512 caractères qui contient les textes descriptifs, tels que définis dans
      Studio 5000 Logix Designer
      .
    • .@EngineeringUnit
       : Chaîne de texte comprise entre 0 et 80 caractères qui représente les unités de mesure associées à un point ou à une structure de point ou à un membre de tableau.
    • .@Min
       : Valeur minimale (faible) d'un point ou d'une structure de point ou d'un membre du tableau. Cette propriété est utilisée avec la propriété
      .@Max
      pour créer une limite supérieure et une limite inférieure pour un point DINT, INT, LINT, SINT et REAL. Cette valeur prend le même type que le point auquel elle est associée.
    • .@Max
       : Valeur maximale (élevée) d'un point ou d'une structure de point ou d'un membre du tableau. Cette propriété est utilisée avec la propriété
      .@Min
      pour créer une limite supérieure et inférieure pour un point DINT, INT, LINT, SINT et REAL. Cette valeur prend le même type que le point auquel elle est associée.
    • . @State0
       : L'identificateur État 0 associé au point ou à la structure de point ou au membre du tableau. Il est utilisé avec la propriété
      .@State1
      pour décrire deux états d'un point BOOL. L'identificateur est limité à 80 caractères.
    • . @State1
       : L'identificateur État 1 associé au point ou à la structure de point ou au membre du tableau. Il est utilisé avec la propriété
      .@State0
      pour décrire deux états d'un point BOOL. L'identificateur est limité à 80 caractères.
    Pour plus d'informations sur l'utilisation des propriétés étendues des points de contrôleur, reportez-vous au
    Guide de l'utilisateur de
    FactoryTalk View
    SE/ME
    .
  5. (Facultatif) Dans
    FactoryTalk Live Data Test Client
    , testez et vérifiez la communication des données des propriétés étendues de points.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal