Utiliser l'outil d'importation et d'exportation de la configuration de FactoryTalk Linx avec une opération de ligne de commande

L'
outil d'importation et d'exportation de la configuration de
FactoryTalk Linx
prend en charge l'importation et l'exportation via l'interface utilisateur. Il offre également la possibilité d'utiliser une opération en ligne de commande pour :
  • Importer, exporter ou supprimer des raccourcis et des pilotes.
  • Ajouter, mettre à jour et supprimer des pilotes.
  • Recherchez les périphériques pour vous assurer que les communications vers un périphérique fonctionneront en temps voulu.
Les résultats de l'opération finale peuvent être vérifiés dans le fichier
Journal
stocké dans le dossier Temp de Windows.
Avant d'utiliser les commandes pour effectuer les opérations mentionnées ci-dessus, l'utilisateur doit disposer des autorisations d'exporter ou d'importer des configurations
FactoryTalk Linx
.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal