Utiliser des commandes pour ajouter, mettre à jour ou supprimer des pilotes

Commandes utilisées pour ajouter, mettre à jour ou supprimer des pilotes. Les commandes des pilotes ne sont prises en charge qu'avec le
serveur Instance01
FactoryTalk Linx
. Les résultats de l'opération finale peuvent être vérifiés dans le fichier
Journal
stocké dans le dossier Temp de Windows.
Command
Description
/AddDriver
Requis pour l'ajout de pilotes.
/UpdateDriver
Requis pour la mise à jour des pilotes.
/DeleteDriver
Requis pour la suppression de pilotes.
/Scope
Facultatif pour l'ajout, la mise à jour et la suppression du pilote
Le format doit être du type :
/Scope Global
ou
/Scope Local
. L'étendue par défaut est Global si l'étendue n'est pas spécifiée.
/driverName
Requis pour l'ajout, la mise à jour ou la suppression des pilotes.
Il indique le nom des pilotes que vous souhaitez ajouter, mettre à jour ou supprimer.
/driverType
Requis pour l'ajout ou la mise à jour des pilotes.
Il spécifie le type de pilotes, notamment :
  • LocalBroadcast
  • RemoteBroadcast
  • PointToPoint
/browseInterval
Facultatif pour l'ajout ou la mise à jour des pilotes.
Il fait référence à l'option
Intervalle d'interrogation entre les cycles de navigation (millisecondes)
. Nombre de millisecondes qui se produisent chaque fois que le navigateur réseau FactoryTalk Linx interroge le réseau.
Sa valeur par défaut (ms) est 1000, la valeur minimale est 1 et la valeur maximale est 10 000.
/pollRate
Facultatif pour l'ajout ou la mise à jour des pilotes.
Il fait référence à l'option
Fréquence d'interrogation de découverte de périphérique (millisecondes)
. Il définit la fréquence (en millisecondes) à laquelle le
navigateur réseau
FactoryTalk Linx
demande des données à un appareil. (par exemple, une fréquence d'interrogation de 1000 ms entraîne une demande de données chaque seconde).
Sa valeur par défaut (ms) est 10, la valeur minimale est 1 et la valeur maximale est 10 000.
/pollTimeout
Facultatif pour l'ajout ou la mise à jour des pilotes.
Il fait référence à l'option
Délai d'expiration d'interrogation (ms)
. Indique le temps (en millisecondes) nécessaire pour qu'un périphérique réponde à une requête.
Sa valeur par défaut (ms) est 3000, la valeur minimale est 1 et la valeur maximale est 10 000.
/maxPackets
Facultatif pour l'ajout ou la mise à jour des pilotes.
Elle fait référence à l'option
Nombre maximal de paquets simultanés vers ce réseau
. Il configure le nombre maximal de demandes qui attendent une réponse sur ce réseau à un moment donné dans le cadre du processus de navigation.
Sa valeur par défaut est 32, la valeur minimale est 1 et la valeur maximale est 128.
/offlineInterval
Facultatif pour l'ajout ou la mise à jour des pilotes.
Il fait référence à l'option
Fréquence d'interrogation de découverte d'appareil hors ligne (millisecondes)
. Il définit la fréquence (en millisecondes) à laquelle le
navigateur réseau
FactoryTalk Linx
demande des données à un appareil. (par exemple, une fréquence d'interrogation de 1000 ms entraîne une demande de données chaque seconde). Elle est inactive lorsque le pilote Ethernet utilise la découverte de diffusion.
Sa valeur par défaut (ms) est 1000, la valeur minimale est 1 et la valeur maximale est 10 000.
/proxyEnabled
Facultatif pour l'ajout ou la mise à jour des pilotes.
/proxyAddress
Facultatif pour l'ajout ou la mise à jour des pilotes.
/proxyPort
Facultatif pour l'ajout ou la mise à jour des pilotes.
/paramPort
Facultatif pour l'ajout ou la mise à jour des pilotes.
Il fait référence à l'option
Écouter sur les ports EtherNet/IP encapsulés
. Activez cette option si le réseau inclut des périphériques qui transmettent des données à l'aide de messages non sollicités. Lorsque ce paramètre est activé, le port UDP (44818) ne peut pas être utilisé par d'autres applications.
/paramPort 1
signifie activer le paramètre,
/paramPort 0
signifie désactiver ce paramètre.
/paramAddress
Facultatif pour l'ajout ou la mise à jour des pilotes.
Il spécifie l'adresse IP du pilote Ethernet qui écoute les données.
/paramAdapter
Facultatif pour l'ajout ou la mise à jour des pilotes.
Il spécifie l'adresse MAC du pilote Ethernet qui écoute les données.
/remoteAddress
Requis pour ajouter ou mettre à jour des pilotes de diffusion à distance.
Il se rapporte à l'adresse IP du pilote de diffusion à distance.
/remoteSubnetMask
Requis pour ajouter ou mettre à jour des pilotes de diffusion à distance.
Il se rapporte à l'adresse du masque de sous-réseau du pilote de diffusion à distance.
/deviceAddresses
Requis pour l'ajout ou la mise à jour des pilotes Ethernet avec une liste de périphériques.
Les formats doivent être du type :
  • Adresse IP simple :
    /DEVICEADDRESSES “192.168.1.10”
  • Adresse IP simple et description :
    /DEVICEADDRESSES “192.168.1.10 \“LineController\””
  • Plage d'adresses IP :
    • /DEVICEADDRESSES “192.168.1.10||192.168.1.11||192.168.1.12||192.168.1.13”
    • /DEVICEADDRESSES “192.168.1.10-13”
  • Nom d'hôte DNS :
    /DEVICEADDRESSES “\“PackLine1PLC\””
/Silent
Facultatif
Pour fermer automatiquement la fenêtre Invite de commandes une fois les commandes exécutées.
Voici des exemples d'opérations différentes :
Pour ajouter un pilote
“C:\Program Files (x86)\Rockwell Software\RSLinx Enterprise\FTLinxCfgIETool.exe” /adddriver /Scope Global /driverName AB_ETH-13 /driverType PointToPoint /browseInterval /DEVICEADDRESSES "192.168.1.10||192.168.1.11||192.168.1.12||192.168.1.13" /Silent
“C:\Program Files (x86)\Rockwell Software\RSLinx Enterprise\FTLinxCfgIETool.exe” /adddriver /driverName AB_ETH-79 /driverType LocalBroadcast /pollRate 11 /browseInterval 1230 /pollTimeoout 236 /maxPackets 31 /offlineInterval 999 /paramPort 1 /Silent
“C:\Program Files (x86)\Rockwell Software\RSLinx Enterprise\FTLinxCfgIETool.exe” /adddriver /Scope Global /driverName AB_ETH-78 /driverType LocalBroadcast /Silent
CONSEIL:
Suivez ces commandes pour mettre à jour les pilotes.
Pour supprimer un pilote
“C:\Program Files (x86)\Rockwell Software\RSLinx Enterprise\FTLinxCfgIETool.exe” /deletedriver /Scope Global /driverName AB_ETH-13 /Silent
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal