Parcourir les appareils avec des commandes

Le cycle d'exploration
FactoryTalk Linx
analyse les adresses et détermine les appareils présents. Pendant chaque cycle de navigation,
FactoryTalk Linx
compare la liste des périphériques présents dans sa configuration pour ce réseau (détectés lors d'un cycle de navigation précédent ou ajoutés manuellement au réseau) à la liste des périphériques détectés. Si un périphérique est présent dans la configuration alors qu'il n'a pas été détecté pendant le cycle d'exploration, il est retiré de la liste. Ainsi, lors de l'exploration d'un réseau, l'affichage présente la liste des périphériques détectés pendant le cycle de navigation le plus récent. Les résultats de l'opération finale peuvent être vérifiés dans le fichier
Journal
stocké dans le dossier Temp de Windows.
Recherchez les périphériques à l'aide de ces commandes. Les commandes ne sont prises en charge qu'avec le
serveur Instance01
FactoryTalk Linx
.
Paramètre
Description
/Browse
Requis
/NetworkPath <path>
Requis
Spécifie le chemin de l'appareil.
/Timeout
Facultatif
Spécifie la valeur du délai d'expiration de l'opération de navigation. La valeur par défaut est 5000 ms.
/Silent
Facultatif
Pour fermer automatiquement la fenêtre Invite de commandes une fois les commandes exécutées.
Voici un exemple de navigation sur un appareil :
“C:\Program Files (x86)\Rockwell Software\RSLinx Enterprise\FTLinxCfgIETool.exe” /Browse /NetworkPath "AB_ETH-13\10.224.107.100" /Timeout 6000 /Silent
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal