Outil d'importation et d'exportation de la configuration de FactoryTalk Linx
Comment ouvrir l'outil d'importation et d'exportation de la configuration de
FactoryTalk Linx
?Dans le menu
Démarrer
, sélectionnez Rockwell Software
> Outil d'importation et d'exportation de la configuration de
.FactoryTalk Linx
Utilisez l'
outil d'importation et d'exportation de la configuration de
pour importer ou exporter la configuration du pilote FactoryTalk Linx
FactoryTalk Linx
et des raccourcis, modifier le contenu à l'aide du logiciel de bureau, remplacer la configuration ou déplacer la configuration vers un autre ordinateur. Il s'agit d'une alternative à la création ou à la modification manuelle du pilote et de la configuration de raccourcis à partir de l'interface utilisateur FactoryTalk Administration Console
.
CONSEIL:
Une seule instance de
FTLinxCfgIETool.exe
peut être exécutée. Plusieurs fenêtres ne sont pas prises en charge. Si vous redémarrez l'outil alors qu'il est déjà en cours d'exécution, aucune nouvelle fenêtre ne s'ouvre.
CONSEIL:
Limitations de l'
outil d'importation et d'exportation de la configuration de
:FactoryTalk Linx
- Ne prend pas en charge l'importation et l'exportation de configuration pour les périphériques ajoutés à la vue topologie à l'aide de l'option « Ajouter un périphérique » des vues de topologies dansFactoryTalk Administration Console.
- Le serveur Instance02FactoryTalk Linxprend uniquement en charge le pilote Ethernet.
- Le serveur d'instance02FactoryTalk Linxne prend pas en charge les raccourcis Unsolicited message.
Avant d'utiliser l'
outil d'importation et d'exportation de la configuration de
, un utilisateur doit avoir les autorisations d'exporter ou d'importer des configurations de FactoryTalk Linx
FactoryTalk Linx
.Pour paramétrer les autorisations de l'utilisateur :
- Dans le menuDémarrer, sélectionnezRockwell Software>.FactoryTalk Administration Console
- Dans, sélectionnezFactoryTalk Administration ConsoleSystème>Politiques du produit>Politiques>>FactoryTalk LinxSécurité des fonctions.
- Définissez l'autorisation utilisateur pour exporter la configurationFactoryTalk LinxdansConfiguration d'exportation>Configurer la sécurité.
- Définissez l'autorisation utilisateur pour importer la configurationFactoryTalk LinxdansConfiguration d'importation>Configurer la sécurité.

- Définissez l'autorisation utilisateur pour exporter les pilotesFactoryTalk LinxdansAfficher la configuration du pilote>Configurer la sécurité.
- Définissez l'autorisation utilisateur pour importer les pilotesFactoryTalk LinxdansAjouter/Modifier les propriétés du pilote>Configurer la sécuritéetSupprimer le pilote>Configurer la sécurité.

- Définissez l'autorisation d'importation et d'exportation de configurations de raccourcis.
- DansFactoryTalk Administration Console, sélectionnez une application, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'application et sélectionnezSécurité, développez la sectionCommun, assurez-vous que les actionsLectureetÉcrituresont autorisées.

- (facultatif) Pour les applications sous leNetworkDirectory, les utilisateurs peuvent spécifier les autorisations de lecture et d'écriture de certaines zones en cliquant avec le bouton droit de la souris sur la zone et en sélectionnantSécurité.Ensuite, développez la sectionCommun, assurez-vous que les actionsLectureetÉcrituresont autorisées.
Fournir une réponse