Paramètres de l'outil d'importation et d'exportation de la configuration de FactoryTalk Linx

Voici les paramètres de l'outil d'importation et d'exportation de la configuration de
FactoryTalk Linx
.
Option
Description
Operation
Choisissez d'importer ou d'exporter des raccourcis et des pilotes.
Serveur cible
Sélectionnez le serveur
FactoryTalk Linx
contenant les raccourcis et les pilotes à exporter ou sélectionnez le serveur
FactoryTalk Linx
dans lequel vous devez ajouter des raccourcis et des pilotes.
Conseil :
Les serveurs sont limités aux deux instances
FactoryTalk Linx
s'exécutant sur la même station de travail que l'outil d'importation/exportation de configuration.
Importer un fichier
Sélectionnez le fichier CSV contenant la configuration
FactoryTalk Linx
.
Fichier d'exportation
Spécifiez un emplacement de dossier et un nom de fichier pour enregistrer le fichier CSV exporté.
Raccourci et pilote
Sélectionnez cette option pour importer ou exporter à la fois les configurations de raccourci et de pilote.
Raccourci uniquement
Sélectionnez cette option pour importer ou exporter uniquement des raccourcis.
Pilote uniquement
Sélectionnez cette option pour importer ou exporter uniquement des pilotes.
Liste d'importation
Répertoriez tous les raccourcis ou pilotes disponibles pour l'importation.
Cochez la case à côté de chaque élément pour choisir l'ensemble à importer ou cochez la case en haut de la liste pour sélectionner tous les éléments.
Liste d'exportation
Répertoriez tous les raccourcis ou les pilotes disponibles pour l'exportation.
Cochez la case à côté de chaque élément pour choisir l'ensemble à exporter ou cochez la case en haut de la liste pour sélectionner tous les éléments.
Réinitialisation
Cliquez sur ce bouton pour définir toutes les options sur leurs valeurs initiales.
Démarrer l'importation
Cliquez sur ce bouton pour lancer le processus d'importation.
Démarrer l'exportation
Cliquez sur ce bouton pour lancer le processus d'exportation.
Créer de nouveaux éléments et ignorer les éléments existants
Lorsque vous sélectionnez cette option, tous les éléments existants sont conservés mais de nouveaux éléments sont ajoutés.
Cette option n'est disponible que pour l'importation.
Créer les nouveaux éléments et mettre à jour les éléments existants
Lorsque vous sélectionnez cette option, tous les éléments existants portant le même nom sont remplacés et de nouveaux éléments sont créés lors de l'importation de raccourcis ou de pilotes.
Cette option n'est disponible que pour l'importation.
Supprimer tous les raccourcis et les pilotes existants, puis créer de nouveaux
Lorsque vous sélectionnez cette option, tous les raccourcis et pilotes existants sont supprimés au démarrage de l'importation. De nouveaux raccourcis et pilotes sont créés au cours de l'importation.
Cette option n'est disponible qu'à l'importation.
Afficher le journal
Ouvrir et afficher le fichier journal.
État
Affiche la progression du processus d'importation et d'exportation.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal