Désinstaller l'outil d'installation de fichiers de description de périphériques et tous les fichiers de description de périphériques

Lorsque vous avez terminé d'enregistrer manuellement les fichiers de description des périphériques pour vos périphériques matériels, utilisez cette procédure pour supprimer l'outil d'installation de fichiers de description de périphériques et tous les fichiers de description de périphériques.
Pour désinstaller l'outil d'installation de fichiers de description de périphériques et tous les fichiers de description de périphériques dans le sous-système EDS
  1. Sélectionnez
    Démarrer > Rockwell Software > Désinstaller l'outil d'installation de fichiers de description de périphériques et tous les fichiers de description de périphériques
    pour lancer le processus de désinstallation du sous-système EDS.
  2. Cliquez sur
    OK
    .
    IMPORTANT:
    Si vous supprimez un ou plusieurs fichiers de description de périphériques à l'aide de l'outil d'installation de fichiers de description de périphériques, les informations d'installation de fichiers de description de périphériques à utiliser avec
    FactoryTalk Linx
    ne seront pas supprimées. La liste
    Périphériques disponibles
    de la boîte de dialogue
    Ajouter un périphérique - Sélection
    est intacte. Cependant, la suppression de fichiers de description de périphériques peut avoir un impact sur les produits suivants qui partagent le sous-système EDS sur votre ordinateur :
    • RSNetWorx
    • RSLinx Classic
    • FactoryTalk Linx
    • RSLogix 5000
      ou Studio 5000
      Logix Designer
    • Logix Designer
      (
      RSLogix 5000
      ) Profils de module
    • FactoryTalk Services Platform
    Si l'un des produits répertoriés ci-dessus est installé sur votre ordinateur, nous vous recommandons de ne
    pas
    désinstaller l'outil d'installation de fichiers de description de périphériques et les fichiers de description de périphériques du sous-système EDS.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal