Sauvegarder la configuration de FactoryTalk Linx
FactoryTalk Services Platform
offre une option pour sauvegarder les pilotes et les raccourcis FactoryTalk Linx
configurés sur le même ordinateur sur lequel l'opération de sauvegarde est initiée. Si l'application utilise des serveurs de données distribués FactoryTalk Linx
, vous devez effectuer une sauvegarde sur chaque ordinateur pour vous assurer que tous les paramètres de configuration sont conservés. Reportez-vous à la section Restaurer la configuration FactoryTalk Linx
pour trouver les étapes de restauration de la configuration FactoryTalk Linx
sur la station de travail locale et les serveurs de données distribués.Conditions préalables
- Identifiez les serveurs de donnéesFactoryTalk Linxutilisés par l'application.
- Identifiez les ordinateurs hôtes des serveurs distribuésFactoryTalk Linx.
- Identifiez siFactoryTalk Linxest configuré pour utiliser la CIP Security.CONSEIL:Pour vérifier les informations de CIP Security, dans l'ongletCommunicationsdeFactoryTalk Administration Console, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'élément situé en haut de l'arborescence des communications et sélectionnezPropriétés. Dans la boîte de dialoguePropriétés du périphérique, sélectionnez l'ongletCIP Security.
Pour sauvegarder la configuration
FactoryTalk Linx
- Dans l'ExplorateurdeFactoryTalk Administration Console, cliquez avec le bouton droit sur l'icôneNetworkouLocalDirectory, puis sélectionnezSauvegarder.
- DansSpécifier le nom de l'archive, utilisez le nom par défaut ou saisissez un autre nom pour le fichier de sauvegarde.CONSEIL:il est déconseillé de modifier le nom d'archive par défaut. Le nom par défaut contient les premiers chiffres de l'identificateur d'autorité de sécurité, qui vous permettent d'identifier le fichier d'archive associé à un répertoire spécifique.
- DansSpécifier l'emplacement de l'archive, utilisez l'emplacement d'archive par défaut ou utilisezParcourirpour ouvrir la fenêtreRechercher un dossieret en spécifier un autre.
- DansContenu de la sauvegarde:
- SélectionnezConfigurationpour enregistrer les pilotes et les raccourcis FactoryTalk Linx configurés sur cet ordinateur.FactoryTalk LinxCONSEIL:Cette option est grisée siFactoryTalk Linxn'est pas installé ou si la version deFactoryTalk Linxinstallée est antérieure à la version 6.21.00.
- (facultatif) SélectionnezConfiguration depour sauvegarder l'intégralité de FactoryTalk Directory.FactoryTalk Directory
- (facultatif) SélectionnezConfiguration depour sauvegarder la configuration du serveur, les paramètres des points de terminaison du serveur UA, les paramètres avancés et la configuration de la liste des points UA dansFactoryTalk Linx GatewayFactoryTalk Linx Gateway.CONSEIL:Cette option est grisée si FactoryTalk Linx Gateway n'est pas installé ou si la version de FactoryTalk Linx Gateway installée est antérieure à la version 6.21.00.
- Pour chiffrer votre fichier d'archive, cochez la caseChiffrer le contenu du fichier, puis saisissez le même mot de passe dans les champsMot de passeetConfirmer le mot de passe. Si vous décochez cette case, votre fichier de sauvegarde ne sera ni chiffré ni protégé.La caseChiffrer le contenu du fichiern'est pas disponible si votre système d'exploitation ne prend pas en charge le niveau de cryptage approprié.
- SélectionnezOK.
- Pour le système distribué, rendez-vous sur la station de travail hôte du serveur de données distribuéFactoryTalk Linxet effectuez à nouveau le processus de sauvegarde ci-dessus.IMPORTANT:
- Pour s'assurer que tous les paramètres de configuration sont conservés, l'utilisateur effectuant la sauvegarde d'un système distribué doit accéder à chaque serveur de donnéesFactoryTalk Linxet sauvegarder les configurations.
- Pendant une opération de sauvegarde, certains services FactoryTalk seront temporairement verrouillés, empêchant ainsi le traitement des nouvelles demandes. Cette situation empêchera l'exécution de nouvelles opérations de lecture ou d'écriture de points, ainsi que certaines opérations sur l'interface utilisateur. Une fois la sauvegarde terminée, les nouvelles demandes fonctionneront normalement. Pour minimiser l'impact potentiel sur le système d'automatisation, l'opération de sauvegarde doit être effectuée lorsque le système est à l'état inactif.
Fournir une réponse