Sauvegarder et restaurer la configuration de FactoryTalk Linx

À partir de la version 6.21, les configurations de raccourci et de pilote
FactoryTalk Linx
peuvent être sauvegardées et restaurées dans
FactoryTalk Administration Console
. Il est important de créer une sauvegarde de la configuration du système après des modifications importantes, afin de faciliter la récupération du système en cas de défaillance du matériel ou du système d'exploitation.
Les configurations de
FactoryTalk Linx
peuvent être sauvegardées et restaurées à partir de
FactoryTalk Administration Console
. La configuration de
FactoryTalk Linx
comprend quatre zones qui doivent toutes être conservées si vous prévoyez de restaurer le système ultérieurement. L'application comprend la configuration du serveur et des raccourcis,
FactoryTalk Linx
stocke séparément les informations de pilote nécessaires aux raccourcis. Le dossier du système FactoryTalk contient les paramètres de politique de sécurité utilisés par
FactoryTalk Linx
et
FactoryTalk Policy Manager
maintient la configuration de CIP Security utilisée par
FactoryTalk Linx
lorsque la CIP Security est activée.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal