Modèle d'objet Résumé des alarmes et des événements
Utilisez le modèle d'objet Résumé de
FactoryTalk
Alarm and Event pour vous abonner aux alarmes et aux événements d'une ou plusieurs zones du système FactoryTalk, les surveiller et interagir avec eux. Le résumé des alarmes et des événements :- Affiche divers attributs d'alarme.
- Indique les états d'alarme à l'aide d'icônes et de couleurs.
- Permet à un opérateur d'accuser réception, de réinitialiser, de supprimer ou de désactiver les alarmes qui sont affichées.
Fournir une réponse