Objet EventItem
L'objet EventItem représente un événement particulier sélectionné dans le Résumé des alarmes et des événements et la Bannière d'alarmes et d'événements. Vous ne pouvez pas créer un objet EventItem. Il est accessible via la propriété SelectedEvents, l'événement EventClick et l'événement EventDblClick de l'objet AlarmEventSummary.
L'objet EventItem est également accessible via la propriété SelectedEvent, l'événement EventClick et l'événement EventDblClick de l'objet AlarmEventBanner.
Fournir une réponse