Méthode GetColumnValue (objet EventItem)

Renvoie la valeur de la colonne spécifiée. Lecture seule. Chaîne.
Syntaxe
objet
.GetColumnValue(
ColumnName
en tant que
Chaîne
) en tant que
Variante
où
objet
est l'objet EventItem.
ColumnName
—chaîne correspondant à un nom de colonne valide dans un AlarmEventSummary ou AlarmEventBanner.
Si la méthode ne parvient pas à obtenir la valeur d'un champ, une erreur ftasErrorInvalidColumnName est soulevée. La méthode peut avoir échoué parce que le nom de colonne n'est pas valide ou parce que l'objet EventItem ne contient pas la colonne.
Exemple
Private Sub AlarmEventSummary1_EventClick(ByVal Item As FTAlarmEventSummary.IEventItem)
MsgBox "Clicked on: " & Item.GetColumnValue("EventSource")
End Sub
Erreurs possibles
  • ftasErrorInvalidColumnName
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal