Mots-clés réservés pour les noms de colonne (Résumé)

Les identificateurs de chaîne unique listés ci-dessous sont utilisés pour indiquer des colonnes dans le Résumé des alarmes et des événements et la Bannière d'alarmes et d'événements. Ces identificateurs de colonne sont utilisés dans la propriété FilterDefinition, la propriété SortOrder ou la méthode GetColumnValue.
Identificateur de colonne
Nom de colonne
Description
AckTime
Accuser réception de l'heure
L'heure à laquelle l'alarme a été reconnue. Le filtrage par AckTime n'est pas pris en charge.
AlarmClass
Classe d'alarme
La classe d'alarme associée à l'alarme.
AlarmCount
Nombre d'alarmes
Le nombre de fois l'alarme a été en alarme.
AlarmName
Nom d'alarme
Le nom de l'alarme.
AlarmShortName
Nom court de l'alarme
Le nom court de l'alarme. Par exemple, MixingTank1.
AlarmState
Etat de l'alarme
L'état de l'alarme :
  • Alarme sans accusé de réception (1)
  • Alarme avec accusé de réception (2)
  • Normal sans accusé de réception (3)
  • Normal avec accusé de réception (4)
  • Qualité pas bonne (5)
  • Désactivé
    Bien que le résumé des alarmes et des événements prenne en charge l'affichage de l'état Désactivé, le filtrage en fonction de cet état n'est pas pris en charge.
CONSEIL: Les énumérations entre parenthèses sont utilisées pour spécifier l'état d'alarme de la propriété FilterDefinition ou de la méthode GetColumnValue.
Zone
Zone
Le chemin d'accès à FactoryTalk Directory vers la zone dans laquelle l'événement s'est produit, sous le format /Zone1/SousZone1/... . Par exemple, /Ligne1/RéservoirDeMélange.
ConditionName
Nom de condition
Un nom qui décrit l'état de l'alarme. Les noms des conditions varient en fonction de la catégorie de l'événement. Par exemple,
  • Niveau
    (disponible pour les alarmes d'instruction analogiques Logix, les alarmes basées sur les points Logix, les alarmes analogiques via un serveur d'alarmes et d'événements de points, les alarmes OPC UA) : LO, LOLO, HI, HIHI
  • Discret
    (disponible pour les alarmes basées sur les points Logix, les alarmes discrètes et les alarmes OPC UA) : TRIP, TRIP_L, S_TRIP
  • Écart
    (disponible pour les alarmes basées sur les points Logix, les alarmes d'écart servies par un serveur d'alarmes et d'événements de points, et les alarmes OPC UA) : DEV_LO, DEV_HI
  • Événement
    (disponible pour les conditions d'événement basées sur le serveur) : EVENT, EVENT_L
  • Système
     : ÉTAT, RACCOURCI
  • Configuré
    (également connus sous le nom d'alarmes basées sur les points Logix) : TRIP, HIHI, LOLO, HI, LO, ROC_POS, ROC_NEG, DEV_HI, DEV_LO, TRIP_L, HIHI_L, LOLO_L, HI_L, LO_L, ROC_POS_L, ROC_NEG_L, DEV_HI_L, DEV_LO_L
  • Fréquence de changement
    (disponible pour les alarmes d'instruction analogique Logix, les alarmes basées sur les points Logix et les alarmes OPC UA) : ROC, ROC_POS, ROC_NEG
  • OPC UA
    (spécifique aux alarmes OPC UA) : AC, DISCREPANCY, DISCRETE, S_TRIP, TRIP, IDIAG, SDIAG, CERTIFICATE, LIMIT, LIMIT_HIHI, LIMIT_HI, LIMIT_LO, LIMIT_LOLO, HIHI, HI, LOLO, LO, DEV_HIHI, DEV_HI, DEV_LOLO, DEV_LO, ROC_POS, ROC_NEG, UDT
CurrentValue
Valeur actuelle
La valeur du point qui est en cours de surveillance pour les alarmes quand la condition d'alarme a changé d'état.
EventCategory
Catégorie de l'événement
La catégorie, définie par le serveur d'alarme, à laquelle appartient l'événement. Pour les alarmes FactoryTalk, les catégories sont :
  • Niveau (6)
  • Discret (8)
  • Écart (7)
  • Événement (13)
  • Système (11)
  • Configuré (12)
  • Fréquence de modification (9)
  • OPC UA (15)
CONSEIL: Les énumérations entre parenthèses sont utilisées pour spécifier la catégorie d'événement pour la propriété FilterDefinition ou la méthode GetColumnValue.
EventSource
Source de l'événement
Référence à un objet ayant généré une notification d'événement. Pour FactoryTalk Alarms and Events la source de l'événement est le nom de l'alarme. Le filtrage par EventSource n'est pas pris en charge.
EventTime
Heure de l'événement
L'heure à laquelle la condition d'alarme est entrée en état d'alarme.
Le filtrage par EventTime n'est pas pris en charge.
Group
Group
Le nom du groupe associé à l'alarme. Par exemple, Group1:Subgroup1.
InAlarmTime
Heure de l'état Sous alarme
L'heure à laquelle l'état de la condition de l'alarme est passé au mode Sous alarme. Le filtrage par InAlarmTime n'est pas pris en charge.
LimitValue
Valeur limite dépassée
S'applique uniquement aux alarmes dont la catégorie d'événement est Niveau, Écart ou Fréquence de modification. La valeur qui, lorsque la valeur de point d'entrée l'excède, déclenche une alarme.
LiveDataValue
Valeur Live Data
La valeur des points FactoryTalk Live Data qui est mise à jour en temps réel.
Remarque
 : La valeur Live Data ne prend pas en charge les alarmes OPC UA.
Message
Message
Le texte décrivant l'événement.
OutOfAlarmTime
Heure du Sans alarme
L'heure à laquelle l'état de la condition de l'alarme est passé au mode Normal. Le filtrage par OutOfAlarmTime n'est pas pris en charge.
Priorité
Priorité
La priorité de l'événement :
  • Faible (1)
  • Moyen (2)
  • Élevé (4)
  • Urgent (8)
  • Événement (16)
CONSEIL: Les énumérations entre parenthèses sont utilisées pour spécifier la priorité de la propriété FilterDefinition ou de la méthode GetColumnValue.
Nom du serveur
Nom du serveur
Nom du serveur qui a généré l'événement. Par exemple, Serveur de conditionnement.
Sévérité
Sévérité
La sévérité de l'événement. Il s'agit d'une valeur comprise entre 1 (gravité la plus faible) et et 1 000 (gravité la plus élevée).
Tag1Value
Point 1
Valeur du paramètre du point 1 associé.
Tag2Value
Point 2
Valeur du paramètre du point 2 associé.
Tag3Value
Point 3
Valeur du paramètre du point 3 associé.
Tag4Value
Point 4
Valeur du paramètre du point 4 associé.
Les identificateurs de chaîne uniques répertoriés dans le tableau suivant sont utilisés pour se référer aux paramètres qui ne sont pas affichés mais utilisés par le résumé des alarmes et des événements.
Identificateur de chaîne
Description
AcknowledgeComment
Commentaire saisi lors de l'accusé de réception d'une alarme.
AcknowledgeUsername
Nom de l'utilisateur qui a accusé réception d'une alarme.
ConditionQuality
Qualité des points ou des entrées sur lesquelles la condition est basée.
EventType
Il existe trois types d'événements :
  • En relation avec la condition (4). Un événement associé à un changement d'état d'une alarme. Par exemple, une condition d'alarme devenant active, faisant l'objet d'un accusé de réception, devenant inactive (retournant à la normale) ou désactivée.
  • En relation avec le suivi (2). Un événement associé au contrôle et à la vérification des changements dans le système. Par exemple, un événement décrivant la modification d'une valeur de point par un opérateur.
  • Simple (1). Tout événement décrivant une simple occurrence dans le système. Par exemple, échec de l'accès à un ordinateur ou un périphérique. Les événements simples ne sont actuellement pas pris en charge.
CONSEIL: Les énumérations entre parenthèses sont utilisées pour spécifier le type d'événement de la propriété FilterDefinition ou de la méthode GetColumnValue.
SubconditionName
Le nom de la sous-condition associée à la condition d'alarme.
Supprimer
Valeur indiquant si la source d'alarme est supprimée ou non. Par exemple, Vrai=1, Faux=0.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal