À propos du modèle de l'objet Résumé des alarmes et des événements
Utilisez le modèle d'objet pour contrôler de manière programmatique ce qu'un opérateur peut voir et faire dans l'objet Résumé de FactoryTalk Alarm and Event. Le modèle d'objet vous permet de :
- Contrôler l'accès aux valeurs des colonnes pour la ligne actuellement sélectionnée.
- Modifier le filtre d'alarme.
- Produire des événements quand l'utilisateur clique ou double-clique sur une ligne.
- Exposer ou dissimuler les opérations qui affectent le système d'alarmes et d'événements :
- Accuser réception des alarmes.
- Activer ou désactiver des alarmes.
- Supprimer des événements.
- Filtrer des alarmes et des événements.
- Trier des alarmes et des événements.
- Imprimer des alarmes et des événements.
- Rechercher des alarmes et des événements dans la liste des événements.
Fournir une réponse