Propriétés (AlarmBanner)
Le tableau suivant répertorie les informations sur les propriétés.
Propriétés—Objet AlarmEventBanner | |
|---|---|
AlarmBellActive | Renvoie une valeur indiquant si la sonnerie de l'alarme est activée. |
AlarmBellEnabled | Paramètre ou renvoie une valeur indiquant si la sonnerie de l'alarme est activée. |
AlarmFaultCount | Renvoie le nombre des défaillances d'alarmes. |
InAlarmAckedCount | Renvoie le nombre des états Sous alarme et des alarmes d'accusé de réception. |
InAlarmUnackedCount | Revoie le nombre des états Sous alarme et des alarmes sans accusé de réception. |
MaintainSelection | Définit ou renvoie une valeur indiquant si la sélection dans la liste des événements est maintenue lorsque l'entrée activée passe à un autre élément. |
NormalUnackedCount | Revoie le nombre des alarmes normales et sans accusé de réception. |
SelectedEvent | Renvoie un objet EventItem représentant l'événement en cours de sélection dans la liste d'événements. |
Fournir une réponse