Propriété SelectedEvent

Renvoie un objet EventItem représentant l'événement en cours de sélection dans la liste d'événements.
Syntaxe
objet
.
SelectedEvent
où
objet
—nom de l'objet AlarmEventBanner.
Si aucun événement n'est sélectionné dans la bannière d'alarmes et d'événements, la propriété ne renvoie rien.
Remarques
Pour obtenir les valeurs des colonnes d'un objet EventItem particulier, appelez la méthode GetColumnValue.
Si vous lisez la propriété SelectedEvent depuis un gestionnaire d'événement pour un objet de bouton, vous devez activer le paramètre
Conserver la sélection lorsque la cible est perdue
pour la bannière d'alarmes et d'événements ou les lignes perdront leur sélection lors d'un clic sur le bouton.
Exemple
MsgBox "Selected event: " & AlarmandEventBanner1.SelectedEvent.GetColumnValue("EventSource")
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal