Propriété MaintainSelection

Définit ou renvoie une valeur indiquant si la sélection dans la liste des événements est maintenue lorsque l'entrée activée passe à un autre élément. Lecture/écriture. Opérateur booléen.
Syntaxe
objet
.
MaintainSelection
[=
booléenne
]
où
objet
—nom de l'objet AlarmEventBanner.
booléenne
—valeur indiquant si la sélection dans la liste des événements est conservée lorsque l'objet perd sa cible. S'il est défini sur VRAI, la sélection dans la liste des événements est conservée lorsque l'objet perd sa cible. S'il est défini sur FAUX, la sélection dans la liste des événements est perdue lorsque l'objet perd sa cible. (valeur par défaut = FALSE).
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal