Sélectionner l'utilisateur et l'ordinateur
Comment ouvrir l'option Sélectionner l'utilisateur et l'ordinateur ?
- Dans l'explorateurFactoryTalk Administration Console, cliquez avec le bouton droit de la souris sur un élément et sélectionnezSécurité.
- Dans l'ongletAutorisations,sélectionnezAjouter.
- ou -
- Dans l'explorateurFactoryTalk Administration Console, développezSystème > Politiques > Politiques du produitet ouvrez un élémentSécurité des fonctions.
- Dans l'ongletParamètres de la politique Propriétés de la sécurité des fonctions, sélectionnezConfigurer la sécurité.
- DansConfigurer les actions de sécurité, sélectionnezAjouter.
Utilisez l'option
Sélectionner l'utilisateur et l'ordinateur
pour associer un groupe d'utilisateurs ou un utilisateur individuel à un groupe d'ordinateurs ou à un ordinateur individuel. Spécifiez ensuite les paramètres de sécurité de la paire.Fournir une réponse