Restaurer la configuration de FactoryTalk Linx Gateway

La configuration de
FactoryTalk Linx Gateway
peut être restaurée lorsqu'elle a été sauvegardée. Cela est utile lorsqu'un ordinateur doit être remplacé ou actualisé suite à une défaillance importante du matériel ou du système d'exploitation.
Conditions préalables
  • Identifiez les autorisations de sécurité nécessaires pour effectuer l'opération de restauration. La restauration est disponible uniquement lorsque vous avez accès à FactoryTalk Security (
    Système
    >
    Politiques
    >
    Politiques systèmes
    >
    Affectation des droits utilisateurs
    >
    Sauvegarder et restaurer
    ).
Pour restaurer la configuration de
FactoryTalk Linx Gateway
  1. Dans le panneau
    Explorateur
    de FactoryTalk Administration Console, cliquez avec le bouton droit sur
    Réseau
    ou
    Local
    , puis sélectionnez
    Restaurer
    .
  2. Dans
    Restaurer
    , sélectionnez
    Parcourir
    , sélectionnez le fichier de sauvegarde (*.bak) à restaurer, puis sélectionnez
    Ouvrir
    .
  3. Sélectionnez
    Suivant
    .
  4. Si le fichier de sauvegarde est chiffré, la boîte de dialogue
    Restaurer le fichier de sauvegarde
    s'ouvre. Saisissez le mot de passe utilisé pour la sauvegarde.
  5. Dans
    Restaurer le contenu
    , sélectionnez
    Configuration de
    FactoryTalk Linx Gateway
    pour restaurer les configurations.
    CONSEIL:
    Cette option n'est pas disponible si
    FactoryTalk Linx Gateway
    n'est pas installé ou si la version de
    FactoryTalk Linx Gateway
    installée est antérieure à la version 6.30.00.
  6. Sélectionnez
    Terminer
    .
Une fois la restauration terminée, vous devez effectuer les actions suivantes :
  1. Redémarrez l'ordinateur.
  2. Confirmez que l'étendue de
    FactoryTalk Directory
    existe.
  3. Actualisez l'URL dans l'onglet
    Points de terminaison du serveur UA
    si le nom d'hôte de l'ordinateur a été modifié.
    Refresh the URL in the UA Server Endpoints
  4. Approuvez ou rejetez à nouveau les certificats entrants.
  5. Générez ou importez à nouveau le certificat sortant.
  6. (facultatif) Ajoutez des utilisateurs pour gérer les certificats.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal