Propriétés du serveur de données OPC DA - Général
Comment ouvrir les propriétés générales d'un serveur de données OPC DA ?
- Dans laFenêtre d'exploration, cliquez avec le bouton droit sur l'icône de l'application ou le nom de la zone dans laquelle vous souhaitez ajouter un serveur de données.
- Dans le menu contextuel, pointez surAjouter un serveuret cliquez surServeur de données OPC.
Lorsque vous ajoutez un serveur de données
OPC
DA à une application ou une zone, ou que vous modifiez un serveur de données OPC DA existant, consultez les Propriétés générales
. Ajouter un serveur de données OPC DA à une application permet de créer un lien entre un périphérique contenant des points, via les rubriques définies du serveur OPC
DA ou les raccourcis de périphérique de serveur de données FactoryTalk Linx
et FactoryTalk Directory
.Il s'agit des propriétés générales d'un serveur de données
OPC
DA.Paramètre | Description |
|---|---|
Nom | Nom descriptif du serveur. Règles de validation des noms de serveur de données :
|
Description | Description facultative du serveur de données vous permettant de l'identifier plus tard. |
Ordinateur chargé de l'exécution du serveur OPC | Ordinateur sur lequel le serveur de données OPC DA réside. Utilisez Parcourir pour localiser l'ordinateur ou saisissez le nom de l'ordinateur. |
Nom de serveur OPC (ProgID) | Utilisez Parcourir pour trouver les serveurs OPC DA disponibles configurés sur l'ordinateur identifié ci-dessus. Dans la liste Serveurs de données OPC disponibles , sélectionnez un serveur OPC , puis sélectionnez OK .Si vous ajoutez un serveur de données à une :
|
CONSEIL:
Lorsque vous configurez un serveur DDE ou OPC dans
RSLinx Classic
, spécifiez un fichier de symboles afin d'utiliser une copie hors ligne des points dans le contrôleur lorsque celui-ci n'est pas disponible. Pour plus de détails, reportez-vous à l'aide de RSLinx Classic
.Fournir une réponse