Renommer l'ordinateur d'un serveur FactoryTalk Linx

Après avoir modifié le nom d'un ordinateur sur lequel se trouve le serveur FactoryTalk Linx et redémarré l'ordinateur, vous devez renommer l'ordinateur du serveur FactoryTalk Linx dans FactoryTalk Administration Console.
Pour renommer l'ordinateur d'un serveur FactoryTalk Linx
  1. Ouvrez FactoryTalk Administration Console.
  2. Dans le volet
    Explorateur
    , développez l'arborescence, puis localisez le serveur FactoryTalk Linx de votre choix.
  3. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le serveur FactoryTalk Linx, puis sélectionnez
    Propriétés
    .
  4. Dans la zone
    Ordinateur hébergeant le serveur FactoryTalk Linx
    de l'onglet
    Général
    , saisissez le nouveau nom de l'ordinateur ou recherchez l'ordinateur portant le nouveau nom.
  5. Sélectionnez
    Appliquer
    , puis
    OK
    .
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal