Propriétés générales du serveur FactoryTalk Linx

Comment ouvrir les propriétés générales du serveur
FactoryTalk Linx
 ?
  1. Dans
    l'explorateur
    , développez des applications ou des zones jusqu'à ce que le serveur
    FactoryTalk Linx
    soit visible.
  2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le serveur
    FactoryTalk Linx
    , puis sélectionnez
    Propriétés
    .
Utilisez l'option
Propriétés générales du serveur
FactoryTalk Linx
pour configurer le nom, la description et l'emplacement d'un serveur
FactoryTalk Linx
.
Paramètre
Description
Nom
Affiche le nom du serveur
FactoryTalk Linx
. Ce nom ne peut pas être modifié après la création du serveur, ni comprendre des tirets ou des traits d'union (–).
Description
Saisissez une description pour le serveur
FactoryTalk Linx
. Par exemple, utilisez cette zone pour décrire l'emplacement d'un composant, identifier un contact ou un numéro en cas de défaillance ou assurer le suivi des modifications ou des informations de version.
Ordinateur hébergeant le serveur
FactoryTalk Linx
Pour les applications locales, affiche le nom
localhost
comme ordinateur qui héberge le serveur
FactoryTalk Linx
. Cela indique que le serveur
FactoryTalk Linx
va s'exécuter sur l'ordinateur local. Lors de la configuration d'une application locale, cette propriété ne peut pas être modifiée.
Pour les applications réseau, affiche le nom de l'ordinateur local. Si le serveur
FactoryTalk Linx
n'est pas hébergé sur l'ordinateur local, saisissez un autre nom d'ordinateur ou sélectionnez
Parcourir
pour spécifier un autre ordinateur.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal