Afficher la connexion à FactoryTalk View SE Client
Le portail d'état du système FactoryTalk fournit l'historique de chaque connexion à FactoryTalk View SE Client, y compris le nom du client connecté, l'adresse IP, l'heure de début et de fin, la durée et l'historique des connexions sur tous les serveurs IHM.
CONSEIL:
Lorsque le protocole HTTPS est activé, les informations de connexion du FactoryTalk View SE Client sont disponibles.
Pour afficher la connexion à FactoryTalk View SE Client
- DansPortail d'état du système FactoryTalk, saisissez un nom d'utilisateur FactoryTalk Directory avec accès à l'application devant être affichée et à son mot de passe, puis sélectionnezConnexion.
- Sur la page desapplications FactoryTalk, sélectionnez une application.
- Sélectionnez un serveur IHM principal ou secondaire.
- (facultatif) Sélectionnezplus...pour afficher l'historique des connexions sur tous les serveurs IHM, y compris le serveur connecté, le nom de l'ordinateur, le nom d'utilisateur, l'heure de début, l'heure de fin et l'ID de processus.CONSEIL:L'ID de processusne s'affiche pas sur les petits écrans, comme les téléphones mobiles.
Fournir une réponse