Connexion initiale

Comment ouvrir la boîte de dialogue Connexion initiale ?
La boîte de dialogue
Connexion initiale
s'affiche automatiquement au lancement de
FactoryTalk Live Data Test Client
. Pour utiliser la boîte de dialogue
Connexion initiale
afin de basculer vers une autre source de données, cliquez sur
Fichier > Reconnecter
.
Utilisez la boîte de dialogue
Connexion initiale
pour effectuer les actions suivantes :
  • se connecter à un serveur OPC DA (tel que
    RSLinx Classic
    ) ;
  • se connecter à un serveur
    FactoryTalk
    (tel que
    FactoryTalk Linx
    ou
    FactoryTalk View SE
    ) ;
  • charger un fichier de configuration contenant des éléments de données à partir d'un serveur
    OPC
    ou
    FactoryTalk
     ;
Configurer les paramètres pour établir la connexion initiale entre
FactoryTalk Live Data Test Client
et la source de données.
Paramètre
Description
Serveur OPC DA
Connectez-vous à un serveur OPC DA (tel que RSLinx Classic) pour surveiller, lire et écrire des éléments de données dans le serveur de données.
Factory Talk
Connectez-vous à un serveur FactoryTalk (tel que FactoryTalk Linx ou FactoryTalk View SE) pour surveiller, lire et écrire des éléments de données dans le serveur de données.
Charger le fichier de config
Chargez un fichier de configuration pour ouvrir une collection d'éléments de données et de groupes précédemment enregistrés à des fins de surveillance. Un fichier de configuration est enregistré au format XML.
Ordinateur du serveur OPC DA
Si le serveur OPC DA est situé sur le même ordinateur que le FactoryTalk Live Data Test Client, sélectionnez Local.
Si le serveur OPC DA est situé sur un ordinateur distant, sélectionnez Distant, puis entrez le nom de l'ordinateur dans la case.
ID de paramètres régionaux du serveur OPC DA
Identificateur de paramètres régionaux pour l'ordinateur du serveur OPC DA.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal