Se reconnecter à une source de données
Reconnectez-vous à une source de données pour sélectionner un autre serveur de données ou fichier de configuration.
IMPORTANT:
Se connecter à un serveur différent supprime tous les groupes actuels. Pour enregistrer la configuration actuelle des éléments de données et du groupe, enregistrez le fichier de configuration.
Pour se reconnecter à une source de données :
- DansFactoryTalk Live Data Test Client, sélectionnezFichier>Reconnecter.
- DansConnexion initiale, sélectionnez l'un des types de source de données suivants :
- Serveur OPC DA
- Factory Talk
- Charger le fichier de config
- Spécifiez l'emplacement de la source de données à laquelle vous souhaitez vous connecter.
- Serveur OPC DA: Sélectionnez un serveur OPC DA dans la liste. Dans Ordinateur du serveur OPC DA, sélectionnez Local ou Distant. Si vous sélectionnez Distant, saisissez le nom de l'ordinateur du serveur distant dans l'espace prévu.
- Factory Talk: Lorsque vous y êtes invité, sélectionnezFactoryTalk DirectoryNetworkouLocal, puis sélectionnezOK. La liste des serveursFactoryTalkdisponibles s'affiche. Développez la liste si nécessaire pour localiser le serveur de données auquel vous souhaitez vous connecter, puis sélectionnezOK.
- Charger le fichier de configuration: SélectionnezParcourirpour sélectionner un fichier de configuration enregistré.
- SélectionnezOKpour basculer vers la nouvelle source de données.
Fournir une réponse