Connecter FactoryTalk Live Data Test Client à un serveur FactoryTalk

Connectez
FactoryTalk Live Data Test Client
à un serveur
FactoryTalk
, tel que
FactoryTalk Linx
, un serveur OPC UA connecté à une instance de FactoryTalk OPC UA Connector ou
FactoryTalk View SE
, pour surveiller, lire et écrire des éléments de données dans le serveur de données.
Conditions préalables
  • Si vous vous connectez à un serveur de données dans
    FactoryTalk
    Network Directory, configurez l'emplacement du serveur Network Directory.
Pour se connecter à un serveur
FactoryTalk
 :
  1. Démarrez le serveur
    FactoryTalk
    . Par exemple :
    • Pour surveiller les points d'un serveur
      FactoryTalk Linx
      , démarrez
      FactoryTalk Linx
      .
    • Pour surveiller les points d'un serveur
      FactoryTalk View SE
      , démarrez le client
      FactoryTalk View SE
      ou
      FactoryTalk View Studio
      , puis ouvrez l'application.
    • Pour surveiller les points à partir d'une instance de
      FactoryTalk Linx
      OPC
      UA Connector, démarrez le connecteur et un serveur OPC UA avec lequel il est configuré pour assurer l'interface.
  2. Accédez à
    Rockwell Software > FactoryTalk Tools
    et ouvrez
    FactoryTalk Live Data Test Client
    .
  3. Dans
    Connexion initiale
    , sélectionnez
    FactoryTalk
    .
  4. Dans
    Sélectionner
    FactoryTalk Directory
    , sélectionnez le répertoire
    FactoryTalk Directory
    qui contient le serveur.
  5. (facultatif) Si vous y êtes invité, connectez-vous à
    FactoryTalk Directory
    .
  6. Développez l'arborescence du répertoire, puis sélectionnez le serveur
    FactoryTalk
    dans la liste des serveurs disponibles et sélectionnez
    OK
    .
    Si le serveur
    FactoryTalk
    ne s'affiche pas, vérifiez la bonne sélection du répertoire
    FactoryTalk Directory
    , puis vérifiez qu'il est en cours d'exécution et accessible sur le réseau.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal