Connecter FactoryTalk Live Data Test Client à un serveur OPC DA

Connectez
FactoryTalk Live Data Test Client
à un serveur
OPC
DA (tel que
RSLinx Classic
) pour surveiller, lire et écrire des éléments de données dans le serveur de données.
Pour connecter
FactoryTalk Live Data Test Client
à un serveur
OPC
DA :
  1. Démarrez le serveur
    OPC
    . Par exemple, pour surveiller les points d'un serveur de données
    RSLinx Classic
    , démarrez
    RSLinx Classic
    .
  2. Accédez à
    Rockwell Software > Outils FactoryTalk
    et ouvrez
    FactoryTalk Live Data Test Client
    .
  3. Dans
    Connexion initiale
    , sélectionnez
    Serveur OPC DA
    .
  4. Sélectionnez le serveur
    OPC
    dans la liste des serveurs disponibles. Si le serveur
    OPC
    ne s'affiche pas, vérifiez qu'il est en cours d'exécution et accessible sur le réseau.
    CONSEIL:
    lors d'une connexion à
    RSLinx Classic
    , sélectionnez toujours
    OPC Server
    RSLinx
    distant
    , car cela fournit la connexion la plus fiable.
  5. Sur l'
    Ordinateur du serveur OPC DA
    , sélectionnez l'une des options suivantes :
    • Local
       : si le serveur
      OPC
      est situé sur le même ordinateur que
      FactoryTalk Live Data Test Client
      .
    • Distant
       : si le serveur
      OPC
      est situé sur un ordinateur distant. Saisissez le nom de l'ordinateur distant dans l'espace prévu.
  6. (facultatif) Si le serveur OPC DA se trouve dans une région différente, entrez le code des paramètres régionaux dans
    ID de paramètres régionaux du serveur OPC DA
    . Exemples : Anglais-États-Unis = 1033, Chinois-Chine = 2052, Français-France = 1036, Allemand-Allemagne = 1031.
  7. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez
    OK
    .
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal