Propriétés de l'élément

Comment ouvrir la boîte de dialogue Propriétés de l'élément ?
  • Lorsque vous surveillez des données, sélectionnez un élément de données, puis cliquez sur le bouton
    Propriétés de l'élément
    dans la barre d'outils
    FactoryTalk Live Data Test Client
    .
  • Lorsque vous ajoutez des éléments dans la boîte de dialogue
    Ajouter un élément
    , sélectionnez un élément, puis sélectionnez le bouton
    Propriétés de l'élément
    .
En raison de l'espace horizontal limité dans
FactoryTalk Live Data Test Client
, toutes les propriétés d'un élément de données peuvent ne pas être visibles.
Propriétés de l'élément
fournit des informations détaillées sur l'élément de données sélectionné dans
FactoryTalk Live Data Test Client
.
Lors de la visualisation des propriétés des éléments, le numéro entre parenthèses est un identifiant interne pour l'élément de données. Les numéros inférieurs à 5000 sont définis par la fondation OPC. Les numéros supérieurs à 5000 sont spécifiques aux vendeurs.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal