Afficher les propriétés de l'élément de données

En raison de l'espace horizontal limité dans
FactoryTalk Live Data Test Client
, toutes les propriétés de l'élément de données peuvent ne pas être visibles. Utilisez
Propriétés de l'élément
pour afficher toutes les propriétés associées à un élément de données.
CONSEIL:
Lors de la visualisation des propriétés des éléments, le numéro entre parenthèses est un identifiant interne pour l'élément de données. Les numéros inférieurs à 5000 sont définis par
OPC
Foundation. Les numéros supérieurs à 5000 sont spécifiques aux vendeurs.
Pour afficher les propriétés d'un élément de données :
  1. Dans
    FactoryTalk Live Data Test Client
    , sélectionnez l'élément de données.
  2. Sélectionnez
    Propriétés de l'élément
    dans la barre d'outils.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal