Avancé

Comment ouvrir la boîte de dialogue Avancé ?
Dans le menu Données, sélectionnez
Ajouter un élément
pour ouvrir la boîte de dialogue
Ajouter un élément
. Cliquez sur le bouton
Avancé
.
NOTE:
vous ne pouvez pas ajouter un élément de données lorsque le Mode d'émulation IHM est en cours d'exécution.
Utilisez
Avancé
pour créer un tableau d'éléments à ajouter à un groupe.
IMPORTANT:
les paramètres de tableau ne peuvent pas être modifiés après leur création. Pour modifier des éléments de données une fois que vous les avez ajoutés dans
Avancé
, modifiez chaque élément de données individuellement ou retirez les éléments de données du groupe et ajoutez-les à nouveau dans
Avancé
.
Paramètre
Description
Type de données
Sélectionnez le type de données pour les valeurs à surveiller. En cas de doute sur le type de données, sélectionnez
Natif
.
Actif
Pour afficher les informations relatives à l'élément de données (par exemple, les modifications de son statut ou de la valeur au niveau du serveur), sélectionnez la case à cocher
actif
. Pour empêcher les informations relatives à l'élément de données de s'afficher dans
FactoryTalk Live Data Test Client
, décochez la case
Actif
.
ID d'élément
Entrez l'adresse des éléments de données à charger, en utilisant la syntaxe (topic.data1[%d]).
Exemple : Tableau à une dimension
Pour charger 100 éléments de données sur l'adresse N7: d'un
PLC-5
, saisissez N7:%d. Spécifiez la plage d'adresses dans les cases Min et Max. Pour créer un tableau multi-dimensionnel, ajoutez jusqu'à deux espaces réservés %d de plus.
Exemple : Tableau tridimensionnel
Pour charger des données depuis
FactoryTalk Linx
à l'aide d'un tableau à trois dimensions d'éléments de données, saisissez
TOPIC%d%d.DATA%d
. Cela peut renvoyer des données telles que
TOPIC1000.DATA0
,
TOPIC1011.DATA1 . . . TOPIC20099.DATA80
.
Taille du tableau
Le nombre de dimensions du tableau est sélectionné automatiquement, selon le nombre d'espaces réservés %d ajoutés dans
ItemID
. Le chargement d'éléments de données dans plus de 3 dimensions n'est pas pris en charge.
Min
Entrez la valeur de départ pour chaque dimension du tableau. Par exemple, dans le tableau à trois dimensions présenté ci-dessus, les valeurs de départ sont 100, 0 et 0.
Max
Entrez la valeur finale pour chaque dimension du tableau. Par exemple, dans le tableau à trois dimensions présenté ci-dessus, les valeurs finales sont 200, 99 et 80.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal