Ajouter des éléments à un groupe de données

Utilisez
Ajouter un élément
pour ajouter un ou plusieurs éléments de données au groupe actuellement affiché dans
FactoryTalk Live Data Test Client
.
CONSEIL:
Tous les éléments d'un groupe doivent provenir d'un seul type de serveur de données. Par exemple, regroupez des éléments de données provenant de différentes rubriques
RSLinx Classic
ou différents serveurs IHM
FactoryTalk View
. Il n'est pas autorisé de regrouper des éléments de données provenant d'un serveur OPC et d'un serveur
FactoryTalk
.
Pour ajouter des éléments à un groupe de données :
  1. Dans
    FactoryTalk Live Data Test Client
    , sélectionnez
    Données
    >
    Ajouter un élément
    .
  2. Développez le serveur de données dans le volet inférieur gauche jusqu'à ce que l'adresse de l'élément de données de la rubrique
    OPC
    , du registre PLC ou de
    FactoryTalk
    soit visible.
  3. Sélectionnez l'adresse de l'élément de données ou saisissez l'adresse
    OPC
    complète dans
    ItemID
    .
  4. Ajoutez des éléments au volet
    Éléments à ajouter
     :
    • Pour ajouter un seul élément de données, sélectionnez l'élément de données dans le volet de droite, puis sélectionnez
      ->
      .
    • Pour ajouter tous les éléments de données dans la branche sélectionnée, sélectionnez
      Ajouter une branche
      .
  5. (facultatif) Sélectionnez un
    Type de données
    pour demander au serveur d'envoyer les données dans le format spécifié.
  6. Sélectionnez un paramètre pour la case
    Actif
     :
    • Cochée
       : la valeur des éléments de données sera mise à jour à chaque fréquence de mise à jour du groupe
    • Non cochée
       : la valeur des éléments de données n'est pas mise à jour
  7. (facultatif) Sélectionnez
    Avancé
    pour ajouter plusieurs éléments du même type dans un tableau composé de trois dimensions au maximum.
  8. Sélectionnez
    OK.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal