Ajouter un élément

Comment ouvrir la boîte de dialogue Ajouter un élément ?
  • Dans le menu
    Données
    de
    FactoryTalk Live Data Test Client
    , cliquez sur
    Ajouter un élément
    .
Ajouter un élément
identifie les éléments surveillés dans le
FactoryTalk Live Data Test Client
. Utilisez
Ajouter un élément
pour :
  • Ajouter au moins un élément à un groupe
  • Ajouter une branche d'éléments à un groupe
  • Ajouter un tableau d'éléments à un groupe
    CONSEIL:
    Pour ajouter un grand nombre d'éléments de données dans un fichier CSV ou XML, utilisez
    Importer des éléments
    .
Paramètre
Description
ID d'élément
Le nom de l'élément de données, tel qu'il est affiché dans le serveur. Sélectionnez un
ItemID
dans l'arborescence du serveur de données en bas de la boîte de dialogue ou saisissez l'adresse complète
OPC
d'un élément de données dans cette boîte.
La longueur maximale est de 260 caractères.
Propriétés de l'élément
Affichez des informations détaillées sur les propriétés d'un élément sélectionné. Lors de la visualisation des propriétés des éléments, le numéro entre parenthèses est un identifiant interne pour l'élément de données. Les numéros inférieurs à 5000 sont définis par
OPC
Foundation. Les numéros supérieurs à 5000 sont spécifiques aux vendeurs.
Type de données
Demandez un format spécifique pour les données renvoyées par le serveur.
FactoryTalk Live Data Test Client
n'affiche pas nécessairement les données au format choisi, parce que le client analyse le type de données à partir de la variante donnée par le serveur.
Si le type de données n'est pas valable (par exemple, un tableau de plus de 1 sur un seul élément avec un type de données canoniques de VT_I2), le serveur retourne une erreur et n'ajoute pas l'élément de données. Parfois, le serveur retourne un type de données canoniques différent du type requis. Le serveur ajoute l'élément et effectue les conversions nécessaires pour envoyer les données au format requis.
En cas de doute sur le type de données, sélectionnez
Par défaut
.
Actif
Pour afficher les informations relatives à l'élément de données (par exemple, les modifications de son statut ou de la valeur au niveau du serveur), sélectionnez la case à cocher
actif
. Pour empêcher les informations relatives à l'élément de données de s'afficher dans
FactoryTalk Live Data Test Client
, décochez la case
Actif
. Ce paramètre ne peut pas être modifié pour un tableau.
Volet d'arborescence du serveur de données
Affiche l'arborescence du répertoire du serveur de données connecté. Développez l'arborescence pour afficher un sujet
OPC
, un registre PLC ou une adresse d'élément de données
FactoryTalk
contenant les données à surveiller.
Volet d'éléments de données
Affiche les points disponibles sous l'adresse d'élément de données sélectionnée dans le volet de l'arborescence du serveur de données.
Certaines structures de données pour les serveurs OPC UA incluent des points disposant de points enfants supplémentaires. Ces points sont affichés sous un dossier appelé
<tagname>.@UA_Folder
.
- >
button
Ajoute l'élément de données sélectionné au groupe.
Volet
Éléments à ajouter
Affiche les éléments sélectionnés à ajouter au groupe.
Ajouter une branche
Utilisez
Ajouter une branche
pour ajouter tous les éléments de l'adresse d'élément de données sélectionnée (dans le volet inférieur gauche) au volet
Éléments à ajouter
.
Avancé
Utilisez
Avancé
pour créer un tableau d'éléments à surveiller.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal