Ajouter un tableau
Ajoutez un tableau d'éléments de données au groupe actuel pour surveiller l'état et la valeur de plusieurs éléments du tableau dans
FactoryTalk Live Data Test Client
.Pour ajouter un tableau :
- DansFactoryTalk Live Data Test Client, sélectionnezDonnées>Ajouter un élément.
- DansAjouter un élément, sélectionnezAvancé.
- DansType de données, sélectionnez le type de données pour les valeurs à surveiller. En cas de doute sur le type de données, sélectionnezPar défaut.
- Sélectionnez un paramètre pour la caseActif:
- Cochée: la valeur des éléments de données sera mise à jour à chaque fréquence de mise à jour du groupe
- Non cochée: la valeur des éléments de données n'est pas mise à jourCe paramètre ne peut être modifié après la création du tableau. Pour modifier le paramètreActifd'un tableau, modifiez chaque élément de données du tableau individuellement ou supprimez le tableau du groupe et ajoutez-le à nouveau.
- DansItemID, saisissez l'adresse de l'élément de données à ajouter, en utilisant la syntaxeobject.data1[%d].Le nombre de dimensions du tableau est sélectionné automatiquement, en fonction du nombre d'espaces réservés[%d]qui sont ajoutés à la caseItemID. Le chargement d'éléments de données dans plus de 3 dimensions n'est pas pris en charge.Pour un tableau, vous pouvez utiliser le modificateur "L##" pour récupérer et afficher plusieurs éléments du tableau dans le client test. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Modificateurs dansFactoryTalk Linx.
- Dans la zoneMin, entrez la valeur de départ pour chaque dimension du tableau.
- Dans la zoneMax, entrez la valeur de fin pour chaque dimension du tableau.
- SélectionnezOKpour ajouter le tableau au voletÉléments à ajouter.
- SélectionnezOK.
Fournir une réponse