Explorateur
La section
Explorateur
permet de gérer et de configurer tous les domaines et la connexion de tous les dispositifs associés.Vue du domaine
Dans la section
Vue du domaine
il est possible de :- Rechercher une ressource
- Créer un dossier
- Ajouter un dispositif local ou distant
- Créer une politique de pare-feu
- Importer une politique de pare-feu
- Associer une politique de pare-feu
- Créer un groupe
- Configurer les autorisations
NOTE:
Consultez la section
Ressource
dans Présentation de FactoryTalk Remote Access Manager et entités associées pour savoir comment accéder à ces fonctionnalités.La section
Vue du domaine
se divise en deux volets :- Unvolet Domainesur la gauche.
- Unvolet Autorisations/Informationssur la droite.
Les principaux éléments inclus dans sont décrits ci-dessous :
- Volet Domaine :Le volet de gauche de cette page web affiche une arborescence de dossiers hiérarchiques qui contient les dispositifs distants enregistrés sur un domaine spécifique.L’arborescence du domaine peut être librement personnalisée par l’utilisateur.prend en charge la création de dossiers et de sous-dossiers imbriqués selon les besoins. Cette fonctionnalité est particulièrement utile si vous souhaitez créer des règles d’accès différentes en fonction des utilisateurs.FactoryTalk® Remote Access™Manager
- Volet Autorisations/Informations :Lorsque vous sélectionnez chaque dossier ou dispositif, le volet de droite de la même page web affiche respectivement des informations relatives au dossier ou au dispositif, telles que les détails de connexion ou par exemple :Autorisations,Droits,Pare-feuetRègles de routage.NOTE:Vous pouvez attribuer des autorisations à des dossiers entiers ou à des dispositifs individuels. Les dispositifs situés dans chaque dossier héritent des autorisations du dossier parent. L’attribution d’autorisations à un dispositif individuel permet de sélectionner spécifiquement les autorisations accordées, alors que ce choix n’est pas possible lorsque les autorisations sont héritées.NOTE: Consultez Autorisations d’utilisateur de domaine pour plus d’informations à ce sujet.NOTE: Lorsque vous passez la souris sur une adresse IP située dans levolet d’informationssur le dispositif, une icône de copie apparaît. Cette icône permet de copier facilement les adresses IP.
- Une fois que vous avez sélectionné un dispositif,deux boutons bleuss’affichent en haut de ce volet :
- Le boutonAccès interactif (Web uniquement)ouAccès interactif (Tools)permet de gérer la connexion avec le dispositif sélectionné.NOTE: La fonctionnalitéAccès interactif (web uniquement)ne nécessite pas l’installation deTools. De cette façon, vous pouvez vous connecter au bureau distant du dispositif sélectionné à partir de n’importe quel dispositif, y compris les smartphones ou les tablettes.FactoryTalk® Remote Access™NOTE: Consultez FactoryTalk Remote Access Manager Tools pour plus d’informations à ce sujet.
- Le boutonVPNpermet d’établir une connexion VPN entreet le dispositif sélectionné.FactoryTalk® Remote Access™ManagerNOTE: Consultez (Accès interactif) Connexion pour plus d’informations à ce sujet.
- Commutateur à bascule des dispositifs en ligne :
Permet de filtrer les dispositifs du domaine, en affichant uniquement les dispositifs actuellement en ligne répertoriés dans le volet Domaine.
- Commutateur à bascule des demandes d’assistance :
Filtre les dispositifs pour lesquels une demande d’assistance a été envoyée.
- Bouton Actualiser :
Actualise la page web avec les configurations actuelles une fois que celles-ci ont été enregistrées.
- Volet Autorisations :Situé dans le volet de droite, permet d’ajouter ou de retirer des utilisateurs ou des groupes de la liste et de leur accorder des autorisations spécifiques.
- Ajouter des ressources :(icône Plus entouré) Ouvre un menu contextuel contenant un ensemble d’opérations.NOTE: Consultez Présentation de FactoryTalk Remote Access Manager et entités associées pour plus d’informations à ce sujet.
Vue des dispositifs
La section comprend un tableau qui affiche tous les dispositifs enregistrés dans un domaine spécifique et les informations associées répertoriées dans les colonnes à proximité.
NOTE:
Vous pouvez modifier la largeur des colonnes comme vous le souhaitez en faisant glisser leurs bordures. L’ordre des colonnes dans le tableau peut être modifié en faisant glisser les titres des colonnes.
Les informations fournies sont les suivantes :
Titre de la colonne | Description |
Nom | Nom du dispositif. |
État | État de la connexion d’exécution avec le serveur. |
Demande d’assistance | Date et heure de toute demande d’assistance en cours. |
IP accessible par le VPN | Adresse IP du dispositif accessible via le VPN. |
Chemin | Chemin des dossiers où le dispositif est stocké dans FactoryTalk® Remote Access™ ManagerVue du domaine . |
Adresse IP du dispositif | Adresse IP de l’interface réseau sur le dispositif. |
Adresses MAC | La ou les adresses MAC du dispositif. |
Version de FactoryTalk® Remote Access™ Runtime | Version logicielle de Runtime en cours d’exécution sur le dispositif. |
Famille du système | Le modèle du dispositif distant est automatiquement détecté. Si ce n’est pas le cas, Dispositif générique s’affiche. |
Système d’exploitation | Système d’exploitation du dispositif distant. |
Architecture du CPU | Architecture du CPU du dispositif. |
Heure de la dernière connexion | Heure de la dernière connexion d’accès à distance. |
Heure de la dernière déconnexion | Heure de la dernière déconnexion de l’accès à distance. |
Enregistrement sur un domaine | Date et heure de l’enregistrement du dispositif sur le domaine. |
Droits | Type de droit Runtime. |
Cette section comprend également les éléments suivants qui se trouvent en haut de l’écran pour affiner la recherche de votre dispositif :
- Commutateur à bascule des dispositifs en ligne :
Permet de filtrer les dispositifs du domaine, en affichant uniquement les dispositifs actuellement en ligne répertoriés dans le volet Domaine.
- Commutateur à bascule des demandes d’assistance :
Filtre les dispositifs pour lesquels une demande d’assistance a été envoyée.
- Bouton Actualiser :
Actualise la page web avec les configurations actuelles une fois que celles-ci ont été enregistrées.
Vue de la carte
Dans la section , une carte indique l’emplacement des dispositifs du domaine. La géolocalisation utilise l’adresse IP publique des dispositifs. C’est la raison pour laquelle la position du dispositif sur la carte peut ne pas être exacte.
NOTE:
Consultez Géolocalisation pour plus d’informations à ce sujet.
Lorsque vous sélectionnez une punaise, sa bordure devient bleue et un menu déroulant situé en haut de la carte répertorie les dispositifs associés par ordre alphabétique, en commençant par les dispositifs en ligne. Le volet de droite affiche des informations détaillées sur l’emplacement du dispositif, l’adresse IP et permet d’autres paramètres. Vous pouvez saisir manuellement l’emplacement d’un dispositif afin qu’il soit affiché sur la carte.
Pour saisir ou modifier l’emplacement d’un dispositif individuel, sélectionnez-le dans , puis modifiez ses paramètres pour mettre à jour son
Emplacement
.
NOTE:
Les emplacements de groupe ne peuvent pas être modifiés. Si l’emplacement d’un groupe est incorrect, l’emplacement de chaque dispositif du groupe doit être modifié.
Fournir une réponse