FactoryTalk® Remote Access™
Manager
Tools

FactoryTalk® Remote Access™
Tools se compose d’un ensemble d’applets logiciels pour le système d’exploitation Windows, qui permettent de gérer la connexion des dispositifs. Ils doivent être installés sur l’ordinateur local et peuvent être utilisés pour effectuer plusieurs tâches à distance, telles que la connexion au bureau distant, le transfert de fichiers, le contrôle des processus de Runtime, la référence aux informations de Runtime et l’établissement d’une connexion VPN avec le Runtime installé sur le dispositif distant, pour n’en citer que quelques-unes.
Tools comprend quatre applets :
  1. Accès interactif
     : Il permet d’établir et de gérer une connexion au dispositif VPN, série ou USB. De plus, il fournit une vue d’ensemble des dispositifs connectés.
    NOTE: Consultez Accès interactif pour vous familiariser avec cet outil et gérer les connexions et les paramètres des dispositifs.
  2. Configuration du dispositif
     : Découvrez et enregistrez un nouveau dispositif à contrôler à distance sur un domaine, et gérez les paramètres et les connexions des routeurs.
    NOTE: Consultez Configuration du dispositif pour apprendre à découvrir des routeurs et gérer les paramètres.
  3. Paramètres de connexion
     : Permet de définir le port de connexion et le type de serveur proxy. Ces paramètres sont utilisés pour établir une connexion VPN entre
    FactoryTalk® Remote Access™
    Manager
    et les dispositifs enregistrés sur le domaine.
    NOTE: Consultez Paramètres de connexion pour apprendre à configurer la connexion d’un dispositif.

Après l’installation

Après avoir installé Tools sur votre dispositif, vous pouvez y accéder comme décrit dans la section FactoryTalk Remote Access Manager Tools correspondante ou en cliquant directement sur leurs icônes, si vous êtes familiarisé avec leur utilisation :
  • Découverte de dispositifs
     : Cette icône déclenche la découverte de dispositifs
    OptixEdge™
    ,
    OptixPanel™
    avec une version de micrologiciel 4.0.4 ou plus récente
    ,
    Stratix® 4300
    avec une version de micrologiciel supérieure à 4.0.2 et de modules Embedded Edge Compute avec une version de micrologiciel 4.0.4 ou plus récente.
    Vous pouvez également vous référer à Configuration du dispositif pour découvrir un dispositif via
    FactoryTalk® Remote Access™
    Manager
    .
  • Connexion locale
     : Cette icône permet d’établir le mode de connexion Connexion locale. Consultez Connexion locale si vous souhaitez établir ce mode de connexion via
    FactoryTalk® Remote Access™
    Manager
    .
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal