Installation de
FactoryTalk® Remote Access™
Manager
Tools

FactoryTalk® Remote Access™
Manager
peut nécessiter l’installation de Tools sur votre ordinateur local pour fournir des fonctionnalités spécifiques.
Accédez à
FactoryTalk® Remote Access™
Manager
et sélectionnez
Tools
Télécharger
pour télécharger tous les outils Tools.
NOTE: Consultez Tools pour plus d’informations à ce sujet.
NOTE: Consultez FactoryTalk Remote Access Manager Tools pour en savoir plus sur Tools.
Tools peut être installé sur les systèmes d’exploitation suivants :
  • Windows 10 x64
  • Windows Server 2016, 2019 et 2022
Une fois installé, Tools est prêt à être utilisé.
NOTE: Chaque fois que vous accédez à un outil qui nécessite une mise à jour, une fenêtre de message apparaît, vous demandant si vous souhaitez procéder au téléchargement de sa version mise à jour.
NOTE: Pour configurer votre langue, reportez-vous à : Configuration de la langue

Après l’installation

Après avoir installé Tools sur votre dispositif, vous pouvez y accéder comme décrit dans la section FactoryTalk Remote Access Manager Tools correspondante ou en cliquant directement sur leurs icônes, si vous êtes familiarisé avec leur utilisation :
  • Découverte de dispositifs
     : Cette icône déclenche la découverte de dispositifs
    OptixEdge™
    ,
    OptixPanel™
    avec une version de micrologiciel 4.0.4 ou plus récente
    ,
    Stratix® 4300
    avec une version de micrologiciel supérieure à 4.0.2 et de modules Embedded Edge Compute avec une version de micrologiciel 4.0.4 ou plus récente.
    Vous pouvez également vous référer à Configuration du dispositif pour découvrir un dispositif via
    FactoryTalk® Remote Access™
    Manager
    .
  • Connexion locale
     : Cette icône permet d’établir le mode de connexion Connexion locale. Consultez Connexion locale si vous souhaitez établir ce mode de connexion via
    FactoryTalk® Remote Access™
    Manager
    .
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal